Familie vor einer Garage mit einem E-Auto und einer Wallbox

Wallbox für zu Hause

Erfahre alles rund um das Thema zu Hause laden, z. B. welche Voraussetzungen dein Haus haben muss und wie du die passende Wallbox findest.
Abstract

Vor der Installation einer Wallbox müssen verschiedene technische und rechtliche Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu gehören eine geeignete elektrische Infrastruktur, ausreichende Netzkapazitäten sowie ein geeigneter Montageort. Der Artikel erläutert, welche Anforderungen Hausanschluss, Zählerschrank und Elektroinstallation erfüllen müssen und wann Anpassungen erforderlich werden können. Zusätzlich erhältst du praktische Hinweise zur Planung einer zukunftssicheren Ladeinfrastruktur.

Inhalt

Die wichtigsten Informationen im Überblick

Wer über die Anschaffung eines Elektroautos nachdenkt, fragt sich bestimmt auch, wie man sein E-Auto am besten zu Hause auflädt. Reicht das Laden an einer Haushaltssteckdose oder muss man eine Wallbox installieren? Welche Voraussetzungen muss der Stellplatz haben und wer hilft mir bei der Installation? All diese Fragen beantworten wir in diesem Ratgeber-Artikel.

Welche Voraussetzungen muss das Haus erfüllen?

Damit eine Wallbox installiert werden kann, muss dein Haus einige technische Voraussetzungen erfüllen. In der Regel benötigt dein Stellplatz einen ausreichenden Stromanschluss und eine geeignete Leitungsführung. Wichtig ist außerdem, dass dir ein fester Stellplatz am oder im Gebäude zur Verfügung steht. In den meisten deutschen Wohngebäuden sind diese Voraussetzungen bereits gegeben oder lassen sich mit überschaubarem Aufwand schaffen.

Wohnst du in einem Eigenheim, kannst du die Installation meist unkompliziert veranlassen. In Mehrfamilienhäusern gelten zusätzliche rechtliche Regelungen. Seit dem 1. Dezember 2020 haben sowohl Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer als auch Mietende grundsätzlich einen Anspruch darauf, eine Lademöglichkeit für ihr Elektroauto zu installieren. Voraussetzung ist jedoch, dass die technischen Gegebenheiten des Gebäudes die Wallbox-Installation zulassen und ein zugeordneter Stellplatz vorhanden ist.

Mann, der ein Elektroauto in einer Garage auflädt; im Hintergrund ist ein modernes Haus mit Solarpanelen auf dem Dach zu sehen

Die passende Wallbox für zu Hause finden

Je nach Anwendungsfall und Aufstellungsort kannst du unterschiedliche Schwerpunkte bei der Auswahl einer Wallbox setzen.

Artikel „Wallboxen für Garage oder Carport“ lesen Artikel „Freistehende Wallbox“ lesen

Warum Wallbox und nicht Steckdose?

Prinzipiell ist es möglich, das E-Auto mit einem Notladekabel an einer Haushaltssteckdose mit Wechselstrom aufzuladen. Empfehlenswert ist es allerdings nicht. So kann das Laden mit maximal 3,7 kW auch schon einmal bis zu 14 Stunden dauern. Hinzu kommt, dass bei Dauerbelastung und nicht gesicherten Anschlussbuchsen die Gefahr eines Brandes droht.

Besser ist eine Wallbox – mit einer Ladedauer von nur 3 bis 6 Stunden bei 11 kW bzw. 1,5 bis 3 Stunden bei 22 kW. 22 kW lädt also doppelt so schnell wie 11 kW. Für den Anschluss wird ein Starkstromanschluss mit eigenem Stromkreis und Fehlerstromschutzeinrichtung gebraucht. In Deutschland wird meist eine Leitung mit 3-phasigem Wechselstrom mit 400 V verwendet.

Wie wird eine Wallbox angeschlossen?

Das Installieren einer Wallbox ist für Laien nicht zulässig und darf nur durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden. Für den Anschluss einer Ladestation gibt es verschiedene gesetzliche Vorgaben, wie beispielsweise die vorgeschriebene Installation durch eine Elektrofachkraft. Auch eine Anmeldung bei deinem Netzbetreiber ist nötig, das wird aber in den meisten Fällen gerne von deinem Installationsbetrieb erledigt. Bei uns findest du qualifizierte Elektrofachkräfte in deiner Nähe.

Für dich ist jedoch die Information wichtig, dass die Wallbox mit Starkstrom läuft. Ein Einbau in deinem Haus ist nur dann möglich, wenn dein Hausanschluss eine ausreichende Leistung aufbringt. Darüber hinaus benötigt deine Wallbox noch einen separaten Stromkreis, auf dem es keine Nebenanschlüsse gibt. Die Installation eines Leitungsschutzschalters sowie die eines Fehlerstromschutzschalters, auch FI-Schalter genannt, sind gesetzlich vorgeschrieben. Sie sind jedoch zum Teil bereits in den Wallboxen integriert. 

 Hochspannungsleitungen verlaufen durch eine Landschaft bei Sonnenuntergang

Wie melde ich meine Wallbox beim Netzbetreiber an?

Für eine reibungslose Inbetriebnahme deiner Wallbox bist du dazu verpflichtet, dies gegenüber deinem Netzbetreiber zu kommunizieren. Da eine Ladestation relativ viel Strom benötigt, muss dein Netzbetreiber mit einplanen, wie viel Energie in verschiedene Regionen verteilt werden kann. Welche Schritte dazu nötig sind, erfährst du hier.

Artikel „Wallbox anmelden“ lesen

Gemeinschaftlicher Anschluss für E-Autos

Wie wichtig ist Lastmanagement für meine Wallbox?

Ein Lastmanagement brauchen Privathaushalte mit einer Wallbox in der Regel nicht. Erst wenn mehrere Ladestationen oder weitere große Verbraucher hinzukommen, kann ein Lastmanagement relevant werden, um Überlastungen zu vermeiden. 

Wenn Mitglieder einer Hausgemeinschaft mehrere Elektroautos laden wollen, sollte ein intelligentes Lastmanagement vorgesehen werden, um Überlast am Hausanschluss zu verhindern. Das Lastmanagement verteilt die vorhandene Energie für die Elektrofahrzeuge möglichst effizient. Das Laden dauert zwar länger, da die vorhandene Energie auf alle Fahrzeuge verteilt wird, aber insbesondere wenn du dein Fahrzeug nachts lädst, stellt dies i. d. R. kein Problem dar und du kannst am nächsten Tag mit voller Batterie aufbrechen.

Der Ausbau des Netzanschlusses im Gebäude und die damit entstehenden Kosten können so verhindert werden. Des Weiteren sollte die Wallbox über eine Authentifizierung verfügen, damit der Ladestrom unterschiedlichen Personen zugeordnet werden kann und so eine individuelle Abrechnung möglich ist.

 

 

MENNEKES Wallbox-Konfigurator auf dem IPhone

Wallbox für zu Hause online konfigurieren

Du besitzt ein Eigenheim, fährst einen Firmenwagen, wohnst zur Miete oder vermietest selbst und fragst dich: Welche Wallbox ist die richtige für mich? Wir helfen dir, eine Ladestation und einen qualifizierten Installationsbetrieb für dein Vorhaben zu finden.

Ladelösung konfigurieren

Fazit

Um eine Wallbox zu Hause zu installieren und zu nutzen, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Zunächst muss ein geeigneter Stellplatz mit Zugang zur Hausstromversorgung vorhanden sein. Die Elektroinstallation sollte von einer Fachkraft geprüft und durchgeführt werden – zu deiner Sicherheit, und um zu gewährleisten, dass sie die erforderliche Leistung bereitstellen kann. Du musst außerdem vorab bei deiner Eigentümergemeinschaft oder deiner Vermieterin bzw. bei deinem Vermieter einen Antrag stellen und formell das Einverständnis für die Wallbox-Installation einholen. Abgelehnt werden darf dein Vorhaben allerdings grundsätzlich nicht – es sei denn, es liegt ein schwerwiegender Grund vor (das Haus steht unter Denkmalschutz o. Ä.). Für eine 22-kW-Wallbox ist zudem eine Anmeldung beim Netzbetreiber nötig. Mit diesen Voraussetzungen wird das Laden des Elektroautos zu Hause sicher, effizient und komfortabel.

Weitere Informationen rund um das Thema Wallbox