Die Umweltplakette für E-Autos: Wann sie nötig ist und wo nicht
Die Umweltplakette für Elektroautos sorgt immer wieder für Diskussionen in Deutschland. Denn in vielen Städten müssen auch Elektroautos mit einer Umweltplakette ausgestattet sein, um in sogenannte Umweltzonen fahren zu können. Ein aktuelles Beispiel aus Bayern verdeutlicht die Relevanz dieses Themas: Ab Januar 2023 wurde für Elektroautos in diesem Bundesland die Pflicht zur Umweltplakette aufgehoben.
Elektrofahrzeuge sind dort von der Verpflichtung zur Anbringung einer Umweltplakette befreit, was zu einer Ausnahme in der Regelung führt. Dies gilt allerdings nur in Bayern, während in anderen Bundesländern weiterhin die Umweltplakette erforderlich ist. Das zeigt, wie sich die Bestimmungen zur Umweltplakette je nach Region unterscheiden können und welche Bedeutung das Thema für dich als E-Auto-Besitzerin oder -Besitzer hat.
Erfahre, welche Plakette du wirklich benötigst und wie die Regelung in den verschiedenen Städten und Umweltzonen ist. Dieser Artikel gibt dir einen Überblick, warum auch Elektroautos nicht immer von der Pflicht zur Umweltplakette ausgenommen sind und was du dabei beachten musst.
Was ist die Umweltplakette und warum wurde sie eingeführt?
Die Umweltplakette ist ein Aufkleber, der anzeigt, in welche Schadstoffgruppe ein Fahrzeug fällt. Ursprünglich wurde sie nicht nur eingeführt, um den Verkehr in städtischen Gebieten zu steuern, sondern auch, um die Luftqualität dort zu verbessern, indem Fahrzeuge mit hohen lokalen Schadstoffemissionen das Befahren der Zonen untersagt wurde. Nachfolgend findest du eine Übersicht zu den Umweltzonen und zum Ziel der Plakette:
Umweltplakette für E-Autos – Warum sie (noch) Pflicht ist
In deutschen Städten bestimmen die jeweiligen Umweltzonen, welche Fahrzeuge mit bestimmten Abgaswerten fahren dürfen. Diese Zonen wurden eingeführt, um den Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Ausstoß zu verringern. Ursprünglich wurden Umweltplaketten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren eingeführt, aber auch Elektroautos müssen in vielen Städten eine Umweltplakette aufweisen – und das, obwohl sie lokal im Fahrbetrieb keine schädlichen Emissionen ausstoßen. Der Grund dafür ist, dass die Plakette nicht nur die Schadstoffemissionen eines Fahrzeugs abbildet, sondern auch eine einheitliche Kennzeichnung innerhalb der Umweltzonen ermöglicht.
Welche Umweltplakette braucht ein E-Auto?
In Deutschland benötigen Elektroautos eine grüne Umweltplakette, da sie zur Schadstoffgruppe 4 gehören. Aufgrund der Tatsachen, dass sie beim Fahren keine schädlichen Emissionen ausstoßen, dürfen sie mit der Umweltplakette alle Umweltzonen uneingeschränkt befahren.
Unterschied zwischen E-Autos und Plug-in-Hybriden
Während reine Elektrofahrzeuge lokal immer emissionsfrei fahren, trifft das auf Plug-in-Hybride nicht zwangsläufig zu. Das liegt an der Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor. Je nach Nutzung des Verbrennungsmotors kann sich ihre Schadstoffklasse unterscheiden. Nur wenn sie bestimmte Emissionsgrenzwerte einhalten, dürfen sie ebenfalls eine grüne Plakette erhalten.
Regelungen für das E-Kennzeichen und die grüne Plakette
Das E-Kennzeichen wird an Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride mit mindestens 40 km elektrischer Reichweite vergeben. Das E-Kennzeichen bringt in einigen Städten praktische Vorteile wie kostenloses Parken oder die Nutzung von Busspuren, ersetzt aber noch nicht die Umweltplakette. Die grüne Umweltplakette (Schadstoffgruppe 4) wird demnach nur an Fahrzeuge vergeben, die strenge Abgasnormen einhalten. Daneben gibt es 3 weitere Schadstoffgruppen. Hier findest du noch einmal alle Schadstoffgruppen aufgelistet mit den jeweiligen Kriterien:

- Schadstoffgruppe 1 (keine Plakette):
Unter dieser Gruppe laufen Fahrzeuge mit hohem Emissionsausstoß, darunter ältere Diesel (Euro 1 oder schlechter) und Benziner ohne geregelten Katalysator. Diese Autos dürfen keine Umweltzonen befahren. - Schadstoffgruppe 2 (rote Plakette):
Hier geht es um Fahrzeuge mit Euro-2-Diesel, die nur noch in wenigen Ausnahmen in Umweltzonen zugelassen sind. - Schadstoffgruppe 3 (gelbe Plakette):
Eine gelbe Plakette erhalten Fahrzeuge mit Euro-3-Diesel, die in den meisten Umweltzonen ebenfalls nicht mehr erlaubt sind. - Schadstoffgruppe 4 (grüne Plakette):
In dieser Gruppe sind Euro-4-Diesel und bessere Normen (Euro 5, Euro 6) einsortiert, Benziner mit geregeltem Katalysator und Elektroautos. Diese Fahrzeuge dürfen alle Umweltzonen befahren.
Die jeweilige Plakette hängt also primär vom Emissionsstandard des Fahrzeugs ab und bestimmt, ob es in Umweltzonen fahren darf oder nicht. Lediglich Fahrzeuge mit der grünen Plakette (Schadstoffgruppe 4) sind uneingeschränkt zugelassen.
Welche Fahrzeuge brauchen keine Umweltplakette?
Nicht jedes Fahrzeug muss eine Umweltplakette haben. Es gibt einige Ausnahmen:
Wo bekommt man die Umweltplakette für ein E-Auto?
Die Umweltplakette für ein Elektroauto kann an verschiedenen Stellen erworben werden:
- Zulassungsbehörden, TÜV, Werkstätten und Online-Bestellungen
Du kannst die Umweltplakette bei der Zulassungsstelle, beim TÜV oder in Werkstätten kaufen. Auch eine Bestellung online ist möglich. - Kosten der Umweltplakette
Die Plakette kostet in der Regel zwischen 5 und 20 €, abhängig davon, wo du sie erwirbst. - Tipps für den Kauf und die richtige Anbringung
Achte darauf, dass du die Plakette gut sichtbar an der Windschutzscheibe deines Fahrzeugs anbringst, um Bußgelder zu vermeiden.
Welche Sonderrechte haben E-Autos mit E-Kennzeichen?
Elektroautos mit einem E-Kennzeichen bieten – wie bereits angedeutet – einige angenehme Vorteile: So dürfen Fahrzeuge mit dieser Kennzeichnung in vielen Städten Busspuren nutzen, profitieren von Sonderrechten wie kostenlosem Parken und erhalten oft Zufahrtsberechtigungen zu bestimmten Zonen.
Dennoch ersetzt das E-Kennzeichen aktuell noch nicht die Pflicht zur Umweltplakette. Beide Kennzeichnungen sind erforderlich und erfüllen unterschiedliche Zwecke. Im Folgenden werden die Konsequenzen betrachtet, die entstehen können, wenn eine notwendige Umweltplakette fehlt.
Folgende Konsequenzen drohen ohne Umweltplakette
Wenn du ohne die erforderliche Umweltplakette in eine Umweltzone fährst, drohen hohe Bußgelder:
- Bußgelder und Strafen bei Verstößen
Das Fahren ohne Plakette in einer Umweltzone kann von der Polizei mit einem Bußgeld von bis zu 100 € bestraft werden. Die Polizei überwacht die Einhaltung der Vorschriften und kann entsprechende Kontrollen durchführen. - Unterschiede in der Handhabung zwischen Bundesländern
In einigen Bundesländern wird die Einhaltung der Umweltplakette strenger kontrolliert als in anderen. Einige Städte, wie München, setzen die Vorschriften strikter durch. - Beispiele für Ausnahmefälle (z. B. Bayern)
In Bayern gibt es teilweise Ausnahmeregelungen für bestimmte Kraftfahrzeuge, allerdings gelten diese nur in wenigen Fällen.
Informiere dich daher immer rechtzeitig, ob du eine Plakette benötigst und bringe diese gut sichtbar an, um unnötige Strafen zu vermeiden.
Warum bleibt die Umweltplakette für E-Autos umstritten?
Die Umweltplakette für Elektroautos wird auch im Bundestag immer wieder diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Bürokratieabbau und Umweltschutz.
- Argumente für die Abschaffung: Bürokratieabbau
Einige Kritiker der Plakette argumentieren, dass diese für Elektroautos überflüssig sei, da diese Fahrzeuge lokal im Fahrbetrieb keine Emissionen produzieren. Der Bürokratieaufwand für den Erwerb und das Anbringen der Feinstaubplakette könnte ihrer Meinung nach entfallen. - Stellungnahme des Petitionsausschusses und aktuelle Entwicklungen
Der Petitionsausschuss des Bundestags hat eine Diskussion angestoßen, in der auch die Abschaffung der Feinstaubplakette für E-Autos thematisiert wurde. Dennoch bleibt die Umweltplakette für Elektroautos vorerst Pflicht. - Haltung der Bundesregierung und regionale Ausnahmeregelungen
Die Bundesregierung hält an der Regelung fest, jedoch gibt es in einigen Städten regionale Ausnahmeregelungen, bei denen Elektroautos von der Umweltplakette befreit sind (Beispiel Bayern).
Ausblick zur künftigen Entwicklung der Umweltplakette
Die Umweltplakette wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, besonders, wenn es um die Verbesserung der Luftqualität geht.
- Diskussion über die Einführung einer blauen Plakette:
In der Diskussion um die Umweltplakette wird auch über eine neue, blaue Plakette für besonders schadstofffreie Fahrzeuge nachgedacht. - Mögliche Änderungen durch die EU und den Bundestag:
Die zukünftige Gesetzgebung könnte zu weiteren Änderungen der Umweltplakette führen, aber aktuell bleibt die Regelung bestehen.
Fazit
Die Umweltplakette ist für E-Autos ein notwendiges Übel, um in Umweltzonen zu fahren. Auch wenn die Diskussion über ihre Notwendigkeit weitergeht, bleibt sie vorerst eine Pflicht, die du als Fahrzeug-Besitzerin oder -Besitzer beachten solltest.