Elektroauto kaufen vs. leasen: ein Überblick
Der Markt für Elektroautos wächst rasant, wie die jüngsten Zulassungszahlen zeigen. Der Anteil vollelektrischer Pkw beträgt bei den Neuzulassungen inzwischen rund 30 %. Immer mehr Menschen schaffen sich ein E-Auto an und viele stehen vor der wichtigen Frage: kaufen oder leasen? Beide Optionen bieten jeweils spezifische Vorteile und Herausforderungen. Die Entscheidung hängt letztlich von deinen individuellen Anforderungen und deiner persönlichen Lebenssituation ab.
E-Auto kaufen: die Vor- und Nachteile
Beim Kauf eines Elektroautos geht das Fahrzeug in deinen Besitz über. Das bietet dir Flexibilität, bedeutet jedoch auch hohe Anschaffungskosten.
E-Auto-Leasing: die Vor- und Nachteile
Das Leasing eines Elektroautos bietet dir eine kostengünstigere und flexiblere Möglichkeit, Elektromobilität zu erleben, allerdings mit vertraglichen Einschränkungen.
Welche Laufzeiten sind beim Leasing üblich?
Die Leasingdauer liegt in der Regel zwischen 2 und 4 Jahren. Diese Laufzeit gibt dir die Möglichkeit, regelmäßig auf ein neues Modell umzusteigen und von den neuesten Entwicklungen in der Elektromobilität zu profitieren.
Kann ich ein geleastes E-Auto später kaufen?
Viele Leasinganbieter bieten die Option, das E-Auto nach Ablauf des Leasingvertrags zum Restwert zu kaufen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn du mit dem Fahrzeug zufrieden bist und es dauerhaft behalten möchtest.
Kauf oder Leasing: Welche Faktoren solltest du berücksichtigen?
Bevor du dich für E-Auto-Kauf oder -Leasing entscheidest, solltest du einige wichtige Faktoren bedenken:
- Flexibilität und Eigentum: Möchtest du das Auto besitzen und völlig flexibel nutzen? Dann passt der Kauf besser. Falls dir regelmäßige Modellwechsel wichtiger sind, könnte Leasing die bessere Option sein.
- Monatliche Kosten und Finanzplanung: Wenn du hohe Anschaffungskosten oder eine Kreditfinanzierung vermeiden willst, könnte das Leasing mit festen monatlichen Raten besser zu dir passen.
- Wartung, Versicherung und Restwert: Beim Leasing musst du oft bestimmte Wartungsvorgaben und Versicherungen einhalten. Beim Kauf hast du hingegen freie Wahl bei Wartung und Versicherung.
- Steuerliche Vorteile: Neuwagen mit erstmaliger Zulassung vor dem 31. Dezember 2030 sind bis zum 31. Dezember 2035 von der Kfz-Steuer befreit. Auch für E-Autos als Dienstwagen gibt es weitere steuerliche Vorteile.
Was ist für wen die bessere Wahl?
- Langfristige Nutzerinnen und Nutzer und Vielfahrende: Der Kauf ist ideal, wenn du dein Fahrzeug langfristig nutzen möchtest und ein Finanzierungsangebot mit niedrigeren Monatsraten als beim Leasing findest. Wenn du den kompletten Anschaffungspreis auf einmal zahlen kannst, profitierst du zusätzlich von einem Barzahlungsrabatt beim Händler. Der Kauf ist auch für Vielfahrende, die keine Kilometerbegrenzung wünschen, die bessere Wahl.
- Technikinteressierte, Kostenbewusste und Unentschlossene: Wenn die monatliche Leasingrate günstiger ist als eine Kreditrate oder du den Anschaffungspreis nicht sofort aufbringen möchtest, ist Leasing für dich passend. Mit E-Auto-Leasing bleibst du immer auf dem neuesten Stand der Technik und kannst regelmäßig auf neue Modelle wechseln, ohne hohe Anfangskosten. Besonders geeignet ist Leasing, wenn du noch unsicher bist, ob Elektromobilität langfristig für dich die richtige Wahl ist.
Elektroauto-Leasing mit Versicherung: ein Komplettangebot für mehr Sicherheit
Leasing mit integrierter Versicherung bietet zusätzliche Sicherheit und Komfort. Dabei sind häufig Vollkaskoversicherungen im Paket enthalten, die speziell auf Elektrofahrzeuge abgestimmt sind. Der Vorteil: Du hast eine Rundum-Absicherung und kannst die monatlichen Kosten gut planen. Allerdings bleibt die Wahl der Versicherung eingeschränkt und die Beiträge sind oft teurer als bei selbst gewählten Tarifen.
Batterie-Leasing: eine zusätzliche Option für Elektroautos
Das Batterie-Leasing kann die Anschaffungskosten des Fahrzeugs deutlich senken, da der Akku separat gemietet wird.
Was bedeutet Batterie-Leasing und wie funktioniert es?
Beim Batterie-Leasing kaufst du das E-Auto ohne Akku und mietest den Akku separat gegen eine monatliche Rate, die oft an die Laufleistung gekoppelt ist. Bei Defekten oder Leistungseinbußen übernimmt der Anbieter oder Hersteller den Austausch – teure Reparaturen entfallen.
Vor- und Nachteile des Batterie-Leasings
Batterie-Leasing hat den Vorteil, dass es die Anschaffungskosten des Fahrzeugs senkt und im Fall eines Akkuaustauschs oder einer Reparatur Kosten spart. Allerdings entstehen neben den Fahrzeugkosten auch monatliche Raten für das Batterie-Leasing, und bei Fragen oder Problemen rund um den Akku bist du an den Leasinggeber gebunden.
Wann ist Batterie-Leasing eine sinnvolle Alternative?
Batterie-Leasing lohnt sich besonders, wenn du das Fahrzeug langfristig nutzen und gleichzeitig die hohen Kosten eines späteren Akkuaustauschs vermeiden möchtest. Auch Vielfahrende profitieren finanziell, da das Leasing die langfristigen Akkukosten absichert.
Fazit
Ob E-Auto kaufen oder leasen – die Entscheidung hängt ganz von deinen persönlichen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten ab. Der Kauf bietet dir langfristige Flexibilität, während das Leasing eine kostengünstige Option ist, regelmäßig neue Modelle zu fahren. Wähle die Lösung, die am besten zu deinem Lebensstil passt und genieße den Einstieg in die Welt der Elektromobilität!