Blick aus dem Auto heraus auf die AMTRON 4You 500 in gelb

1-phasiges und 3-phasiges Laden

1-phasig oder 3-phasig laden – was bedeutet das für dein E-Auto und welche Wallbox ist die richtige für dich? Erfahre hier die Details.
Abstract

Ob ein Elektroauto 1-phasig oder 3-phasig geladen wird, hat direkten Einfluss auf die Ladegeschwindigkeit. Während einige Fahrzeuge nur einen Teil der verfügbaren Netzleistung nutzen können, sind andere auf das 3-phasige Laden ausgelegt. Der Artikel erläutert die technischen Unterschiede und erklärt die Bedeutung für Wallbox, Hausinstallation und Ladezeiten. Zusätzlich erfährst du, welche Ladeart für dein Fahrzeug vorgesehen ist.

Inhalt

Was ist der Unterschied zwischen 1-phasig und 3-phasig laden?

1-phasig laden bedeutet, dass der Strom durch einen einzigen Leiter fließt. Die maximale Ladeleistung beträgt hier 3,7 kW oder 7,4 kW. Beim E-Auto-Laden am Starkstrom, also 3-phasigem Laden, fließt der Strom durch 3 Leiter, was eine höhere Ladeleistung von 11 kW oder 22 kW ermöglicht. Der wesentliche Unterschied liegt in der Ladegeschwindigkeit. Während eine Phase langsamer lädt, kann dein E-Auto mit 3 Phasen viel schneller aufgeladen werden.

1-phasiges Laden erklärt

Beim 1-phasigen Laden nutzt das E-Auto nur 1 Phase des Stromnetzes, was zwar technisch einfach ist, aber die Ladegeschwindigkeit begrenzt.

Vorteile:

  • Niedrige Anforderungen an den Hausanschluss 
  • Günstiger in der Anschaffung 
  • Laden an Haushaltssteckdosen möglich 

Nachteile:

  • Längere Ladezeiten 
  • Nicht für große Batterien geeignet 
  • Geringere Ladeleistung 

3-phasiges Laden – mehr Leistung für dein E-Auto

3-phasiges Laden bietet deutlich höhere Ladegeschwindigkeiten, was besonders für Elektroautos mit großen Batterien und höherer Reichweite entscheidend ist. Mit einer 3-phasigen Wallbox bist du schneller wieder auf der Straße.

Vorteile:

  • Schnelleres Laden
  • Kompatibel mit 1- und 3-phasigen Fahrzeugen
  • Optimal für regelmäßige Nutzung

Nachteile:

  • Höhere Installationskosten
  • Nicht überall verfügbarer dreiphasiger Anschluss
  • Eventuell höhere Stromkosten

Was passt zu dir – Wallbox 1- oder 3-phasig?

Die Entscheidung hängt von den Fahrgewohnheiten, dem Fahrzeug und der Kapazität des Hausanschlusses ab. Auch das Ladekabel kann eine Rolle spielen.

Ladebedarf

1-phasiges Laden ist für kleinere Batterien geeignet oder wenn du dein Auto regelmäßig über Nacht auflädst.
3-phasiges Laden eignet sich perfekt für große Batterien, regelmäßige Langstrecken oder wenn du dein Auto schnell wieder nutzen möchtest.

Hausanschluss

Bei einem 220/230-V-Anschluss ist nur eine 1-phasige Wallbox nutzbar. Eine 3-phasige Wallbox erfordert einen 400-V-Anschluss. Falls der Hausanschluss nicht ausreichend ist, kann es zu Überlastungen und Stromausfällen kommen. Dann kann eine Netzaufrüstung nötig sein.

Fahrzeug

Falls du eine 3-phasige Wallbox hast, aber ein 1-phasig ladendes E-Auto, wird das Auto trotzdem nur mit einer Phase geladen. Umgekehrt wird ein E-Auto, das 3-phasig laden kann, an einer 1-phasigen Wallbox nur langsamer geladen. Es gilt immer: Das schwächste Glied in der Kette bestimmt die Ladeleistung.

Ladekabel

Das Ladekabel sollte mindestens die gleiche Anzahl an Phasen wie die Wallbox und das E-Auto unterstützen, um eine optimale Ladeleistung zu erreichen. Typ-2-Ladekabel können sowohl 1-phasig als auch 3-phasig verwendet werden. Aber Achtung: Bei einem Typ-2-Kabel für 1-phasiges Laden sind die unteren Stifte im Stecker „leer“, was bedeutet, dass weniger Phasen genutzt werden.

Wallbox mit Phasenumschaltung

Eine Wallbox mit dynamischer Phasenumschaltung bietet hohe Flexibilität und ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung der Ladeleistung an den verfügbaren PV-Strom. Sie wechselt automatisch zwischen 1- und 3-phasigem Laden und schützt so das Hausnetz vor Überlastung.

Solarladen: So funktioniert die automatische Phasenumschaltung

Die Wallbox mit Phasenumschaltung passt den Ladevorgang an die verfügbare Energie und den Strombedarf des E-Autos an. Sie erkennt kontinuierlich, wie viel Strom aktuell aus dem Netz oder einer Solaranlage zur Verfügung steht und wie viel Leistung dein E-Auto benötigt. Auf dieser Grundlage wird dynamisch zwischen 1- und 3-phasigem Laden umgeschaltet, um die Eigennutzung der lokal produzierten Solarenergie zu erhöhen. Das bedeutet, dass du dein Auto zuerst schnell 3-phasig laden kannst und später, wenn weniger Strom benötigt wird oder die Leistung deiner Solaranlage abnimmt, auf einphasiges Laden umgestellt wird.

MENNEKES Wallboxen mit Phasenumschaltung

Die Wallboxen der MENNEKES AMTRON® 4You Familie sind mit intelligenter Phasenumschaltung ausgestattet. Die Modelle bieten flexible Ladeoptionen mit Leistungen von 1,4 kW bis 11 kW. Dank dynamischer Umschaltung nutzen sie deinen Solarstrom angepasst an die Erzeugungsmenge.

Fazit

1-phasig oder 3-phasig laden? Es kommt ganz auf deine Bedürfnisse an. Eine 1-phasige Wallbox reicht oft für gelegentliches Laden über Nacht, während eine 3-phasige Wallbox ideal für schnelles und effizientes Laden ist. Mit einer MENNEKES Wallbox bist du auf der sicheren Seite, egal, ob du eine 1-phasige oder 3-phasige Wallbox suchst. Dank intelligenter Funktionen wie der automatischen Phasenumschaltung nutzt du den vorhandenen Solarstrom so gut es geht fürs Laden. So genießt du hohe Flexibilität und zuverlässige Ladeleistung für dein E-Auto!

Weitere Informationen rund um das Thema E-Auto-Laden