Vor Installation und Kauf den Standort festlegen
Du denkst darüber nach, eine eigene Ladestation zu installieren und weißt nicht wo? Dann erhalte vorab noch ein paar Informationen, wo sich der Einbau eignet und was du bei deiner heimischen Wallbox beachten musst.
Wenn du in deinem Eigenheim wohnst und über einen geschützten Stellplatz oder eine Garage verfügst, bietet es sich an, die Wallbox dort zu installieren. Die Wallbox ist dort vor dem Zugang Dritter und vor Witterungseinflüssen geschützt.
Solltest du keine Möglichkeit haben, deine Wallbox im Inneren des Hauses installieren zu lassen, dann ist dies auch draußen möglich. Die MENNEKES Wallboxen der AMTRON® 4You Serie sind gemäß Schutzklasse IP54 vor Witterungseinflüssen geschützt und verfügen über einen Zugangsschutz. Darüber hinaus gibt es passendes Wallbox-Zubehör, z. B. Standfüße zur freistehenden Aufstellung.
Mit dem Wallbox-
Konfigurator zum
Komplettangebot
Unser Online-Konfigurator hilft dir dabei, deine individuelle Wallbox inklusive Zubehör zu finden und zu kaufen. Nutze unser exklusives Komplettangebot aus Wallbox und Installation! Das Ergebnis der Konfiguration kannst du direkt an von uns geschulte eMobility-Partnerbetriebe und Elektrofachkräfte in deiner Nähe weiterleiten, um einen Termin zum Home-Check zu vereinbaren oder ein Komplettangebot anzufragen.
Hier Ladelösung konfigurierenDie Montage deiner Wallbox – eine kurze Anleitung
Klare Empfehlung: Mache aus dem Einbau keine Versuchsreihe, sondern überlasse diesen einem qualifizierten Profi. Es handelt sich hierbei um Starkstrom, also auch um die Gefährdung deiner Sicherheit. Darüber hinaus ist es gesetzlich untersagt, die Montage als elektronischer Laie vorzunehmen. Die Wallbox-Installation von einer Elektrofachkraft läuft in 4 Schritten ab.
1. Beauftrage einen Elektrofachbetrieb
Als ersten Schritt empfiehlt es sich, eine geeignete Elektrofachkraft mit der Wallbox-Installation zu beauftragen. In unserem Online-Shop kannst du deine Wallbox kaufen und die Installation durch einen Fachbetrieb gleich mitbestellen!
Wallbox-Shop entdecken
2. Überprüfung deines Zuhause
Ob der Anschluss einer Wallbox in deinem Zuhause möglich ist, sollte zunächst überprüft werden, bevor mit der Installation begonnen werden kann. Du kannst über unseren Online-Konfigurator beim Kauf deiner Wallbox den Home-Check direkt beauftragen. Die Fachkraft deiner Wahl wird dann einen Termin mit dir vereinbaren, eine kurze Hausbegehung vornehmen, deine Anschlüsse sowie die vorgesehene Lage deiner Wallbox überprüfen und darauf achten, wo das E-Auto steht, auf welcher Seite die Ladeklappe ist und wo die Kabel entlang verlaufen werden.
Mehr über den Home-Check erfahren
3. Anmeldung der Wallbox und Genehmigung einholen
Normalerweise wird an dieser Stelle die jeweilige Elektrofachkraft das Ruder übernehmen und die Anmeldung bzw. die Genehmigung einholen. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass die Wallbox beim zuständigen Netzbetreiber (es handelt sich hierbei nicht unbedingt um deinen Stromanbieter) angemeldet werden muss, damit dieser sichergehen kann, dass dein Zuhause für die Leistung, die das Laden einfordert, auch entsprechend ausgelegt ist.
Artikel „Wallbox anmelden“ lesen
4. Es kann losgehen
Nach erfolgter Überprüfung, Anmeldung und Genehmigung kann die Inbetriebnahme der Ladestation durch einen Elektrofachbetrieb vorgenommen werden. Ab dann heißt es für dich: freie Fahrt!
Was kostet die Wallbox-Montage?
Installationskosten
Die Kosten für die Wallbox-Installation sind sehr variabel und immer an die Gegebenheiten des Gebäudes sowie den Aufwand des Elektrofachbetriebs für das Anbringen der Wallbox gebunden. Im Durchschnitt entstehen für dich hier Kosten zwischen 500 und 1.500 €, die jedoch höher ausfallen können, wenn der Aufwand während der Arbeiten zunehmen sollte.
Fehlt beispielsweise ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter), oder die vorhandenen Stromleitungen deines Gebäudes sind veraltet, dann sind Aufwand und Kosten entsprechend höher.
Das gilt zum Beispiel auch, wenn die Stromversorgung neu verlegt werden muss oder wenn der Abstand zwischen Ladestation und Sicherungskasten zu gering ist. Müssen große bauliche Veränderungen vorgenommen werden, wie das Durchbrechen von Wänden, steigen die Kosten abermals in die Höhe.
Kostenfaktor Anmeldung
Ein weiterer Faktor für die entstehenden Kosten kann die Anmeldung der Wallbox sein. Die 2018 beschlossene Niederspannungsanschlussverordnung, die das Verhältnis zwischen dir und den Energieversorgungsunternehmen regelt, ordnet an, dass Ladestationen mit einer Ladeleistung von 11 kW von Privatpersonen beim Netzbetreiber angemeldet werden müssen. Überschreitest du diese, dann muss das gesondert vom Netzbetreiber genehmigt werden. Für diese Sonderleistung können im Durchschnitt Kosten von etwa 500 € auf dich zukommen.

So lassen sich einige Kosten sparen
Ab 2027 soll in privaten Wohngebäuden, die mehr als 3 Parkplätze beherbergen sollen, auch die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gewährleistet sein. Das regelt das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG). Unnötige und nachträgliche Umbauten an den Gebäuden für eine Installation und damit verbundene Kosten fallen dann künftig nicht mehr an.
Unser Tipp: Lebst du in einem Eigenheim, dann kannst du auch in Erwägung ziehen, sofern noch nicht vorhanden, eine PV-Anlage (Photovoltaik-Anlage) mit der Wallbox zu verknüpfen und dein E-Auto darüber zu laden. Das bringt nicht nur genug Ladeleistung zum Laden, sondern spart ebenfalls Kosten.
Wallbox-Installation – den richtigen Fachbetrieb finden
Wer sich für eine Wallbox im Eigenheim entscheidet, muss sich nicht nur damit auseinandersetzen, welche Kosten anfallen könnten, sondern auch, wer für die Umsetzung des Vorhabens geeignet ist. Einen Installationsbetrieb zu finden und zu beauftragen fällt oft nicht leicht. Wir bieten dafür mit unserer Partnersuche eine verlässliche Anlaufstelle.
Installationsbetrieb in deiner Nähe finden
Installation selbst organisieren
Hast du selbst Fachkenntnisse und gehst die Dinge gerne selbst an? Dann kannst du deine Wallbox auch ohne Installation kaufen und einen Elektrofachbetrieb deines Vertrauens mit der Installation beauftragen.
Mehr erfahren zur Kaufoption „Wallbox ohne Installation“Die Wartung deiner Wallbox
Durch eine regelmäßige Überprüfung und Wartung deiner Wallbox kannst du dafür sorgen, dass eventuelle Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können. Dafür fragst du am besten bei einem Elektrofachbetrieb in deiner Nähe nach.
Fazit
Wenn du zu Hause eine Wallbox installieren möchtest, ist das in der Regel möglich. Es gibt allerdings ein paar Dinge zu beachten. Die Installation einer Wallbox erfordert einige Vorüberlegungen und Vorbereitungen. Sie ist u. a. abhängig vom Ladeszenario, den Gegebenheiten vor Ort und deinen Anforderungen. Du solltest dich auf jeden Fall vom Elektrofachbetrieb deiner Wahl diesbezüglich beraten lassen. Tipp: Nutze das MENNEKES Komplettangebot aus Wallbox und Installation! Entscheidest du dich für eine MENNEKES Wallbox, kannst du unser deutschlandweites Partnernetzwerk nutzen, um deinen Installationsbetrieb vor Ort zu finden und zu kontaktieren.