Frau steht auf einem Parkplatz vor einer weißen Wallbox und hält ein blaues Wechselcover in der Hand

Wallbox im Freien

Erfahre, was es bei der Installation einer Wallbox im Freien zu beachten gilt und wie du erkennst, welche Wallbox für den Außeneinsatz geeignet ist.
Abstract

Viele Wallboxen sind speziell für den Einsatz im Freien ausgelegt und können problemlos im Außenbereich installiert werden. Dabei spielen Schutzart, Standortwahl und fachgerechte Montage jedoch eine entscheidende Rolle für einen sicheren und langlebigen Betrieb. Der Artikel erläutert, welche Anforderungen bei Wind, Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus erhältst du praktische Tipps für die Planung und Installation im Außenbereich.

Inhalt

Wallbox im Außenbereich anbringen – das ist zu beachten

Eine Wallbox für den Außenbereich muss höheren Anforderungen genügen als eine Wallbox, die in einer vor Witterungseinflüssen geschützten Garage steht. Damit eine Wallbox auch unter freiem Himmel verlässlich funktioniert, müssen Gehäuse und Anschlüsse wetterfest ausgelegt sein. Zusätzlich sollte eine im Außenbereich installierte Wallbox vor unbefugter Benutzung und Beschädigung geschützt werden. 

Kann eine Wallbox auch im Freien stehen?

Nicht überall besteht die Möglichkeit, eine Wallbox in einer Garage oder unter einem Carport zu installieren. Für den Außenbereich geeignete Wallboxen lassen sich auch freistehend aufstellen. Dazu lassen sich passende Standfüße und Stelen verwenden. 

Eine solide und robuste Befestigung ist im Außenbereich besonders wichtig. Schließlich soll die Wallbox zu allen Jahreszeiten sicher funktionieren, an stürmischen Tagen ebenso wie bei Regen und Schnee, in frostigen Nächten genauso wie an heißen Sommertagen. Dabei ist zu beachten, dass auch Anschlüsse und Verkabelung für den Einsatz im Außenbereich ausgelegt sein müssen. Bei Installationen im Freien empfiehlt sich außerdem der Verbau eines Überspannungsschutzes.

Sind Wallboxen wetterfest?

Wie kann man erkennen, welche Wallbox für den Outdoor-Einsatz geeignet ist?

Eine für den Außenbereich ausgelegte Wallbox sollte gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt sein. Eine gute Orientierung bietet die für eine Wallbox ausgewiesene IP-Schutzart. Die Abkürzung IP steht für „ingress protection“, also für den Schutz vor Eindringung. Das IP-Zertifizierungssystem ist eine internationale Vereinbarung, um technische Geräte aller Art hinsichtlich ihres Schutzes vor Staub, Fremdkörpern und Flüssigkeiten einzustufen. Die IP-Kennziffer ist vielen Verbrauchern von Smartphones und Armbanduhren her geläufig.

Zusätzlich gilt: Bei der Installation der Wallbox sorgt der beauftragte Elektrofachbetrieb für den vorgeschriebenen Blitzschutz und Überspannungsschutz.

 MENNEKES Wallbox AMTRON 4You 700 in schwarz auf einem Parkplatz

Die IP-Zertifizierung gibt Sicherheit

Die IP-Kennung besteht aus 2 Ziffern hinter dem Kürzel IP. Die erste Ziffer bezeichnet den Schutz gegen Berührungen, Staub und Fremdkörper. Die zweite Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser. Durch die ausgewiesene IP-Kennziffer können Käuferinnen und Käufer einer Ladestation erkennen, ob die Wallbox ausreichend unempfindlich gegen Wasser ist und für die individuellen Beanspruchungen im Outdoor-Bereich ausreichend ausgelegt ist. 

Eine Wallbox mit der Kennziffer IP54 ist vor dem Eindringen schädigender Staubmengen sowie vor Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. Die AMTRON® 4You Wallboxen haben einen IP-Schutzgrad von 54 und sind somit für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Diese Angabe findest du auch in den technischen Daten der Geräte.

Es kann trotz einer ausreichenden Schutzklasse dennoch sinnvoll sein, auf einen ausreichenden Dachüberstand zu achten oder die Ladestation mit einem Schutzdach auszustatten. Dein Installationsbetrieb berät dich gerne dazu.

AMTRON® 4You Family kennenlernen
Frau nimmt Ladekabel von Wallbox

Installation draußen im Vergleich zu Garage oder Carport

Für die Aufstellung einer Wallbox im Freien ist ein geschützter Standort zu bevorzugen, um die Materialbelastung zu reduzieren und Sturmschäden vorzubeugen. Der Anschluss kann aufwendiger ausfallen als eine Installation in einer Garage, da alle Kabel und Verbindungen u. a. vor Feuchtigkeit und Sonneninstrahlung geschützt werden müssen.

Artikel „Wallboxen für Garage oder Carport“ lesen

Worauf sollte man noch achten, wenn man eine Wallbox im Außenbereich installieren möchte?

Vater lädt das E-Auto gerade auf. während der Sohn zuschaut

Zugangsschutz

Oft lässt sich eine privat genutzte Wallbox nur an einem öffentlich zugänglichen Bereich installieren. Trotzdem sollen nur berechtigte Personen einen Ladevorgang durchführen können. Vorbeugen lässt sich unbefugter Nutzung der Wallbox mit einem Zugangsschutz. Zur Autorisierung lassen sich je nach Gerät zum Beispiel RFID-Karte oder App verwenden. 

Artikel „Wallbox mit RFID“ lesen
Wallbox AMTRON 4You 500 in schwarz auf einer Stehle aus Edelstahl ebenfalls in schwarz

Standfuß für freie Aufstellung

Bei freier Aufstellung sollte der Standfuß stabil genug sein, um das Gewicht der Wallbox zu tragen und hohen Windlasten standzuhalten. Die maximale Traglast ist auf die Wallbox abzustimmen und die Wallbox muss für die Montage auf Stele oder Standfuß kompatible Befestigungsmöglichkeiten besitzen. Damit die Wallbox von allen Berechtigten gut erreichbar ist, ist auf eine ergonomisch günstige Aufstellhöhe zu achten. 

Wallbox AMTRON® 4You 500 auf einem öffentlichen Parkplatz

Outdoor-Wallbox mit Stele konfigurieren

Konfiguriere ganz einfach deine Wallbox für den Außenbereich inkl. Standfuß. Alle mit der Aufstellung des Standfußes verbundenen Arbeiten sollten nur durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen, den du über den Wallbox-Konfigurator direkt anfragen kannst.

Wallbox-Konfigurator starten

Nachteile einer Wallbox mit Stellplatz im Freien

Eine außen aufgestellte Ladestation kann anfälliger für unautorisierte Zugangsversuche und mutwillige Beschädigungen sein. Deshalb sollte man eine Wallbox mit Zugangsschutz wählen und das Ladekabel nach dem Ladevorgang abnehmen und separat lagern. Mit diesen Vorkehrungen lässt sich das Risiko der unberechtigten Nutzung oder Beschädigung einer im Außenbereich aufgestellten Wallbox wirksam minimieren. 

Fazit

Willst du eine Wallbox im Außenbereich installieren, muss diese höheren Anforderungen genügen als eine Wallbox, die in einer vor Witterungseinflüssen geschützten Garage steht. Die IP-Schutzart verrät dir, ob die Wallbox ausreichend gegen Spritzwasser geschützt ist und für die jeweiligen Beanspruchungen im Outdoor-Bereich ausgelegt ist. Neben dem Schutzgrad achte auch auf einen geschützten Standort zur Aufstellung deiner Wallbox. In jedem Fall ziehe einen Fachbetrieb bei der Installation deiner Wallbox hinzu.

Weitere Informationen rund um das Thema Wallbox