Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Einphasig laden bedeutet, dass der Strom durch einen einzigen Leiter fließt. Die maximale Ladeleistung beträgt hier 3,7 kW oder 7,4 kW. Beim E-Auto-laden am Starkstrom, also dreiphasigem Laden, fließt der Strom durch drei Leiter, was eine höhere Ladeleistung von 11 kW oder 22 kW ermöglicht. Der wesentliche Unterschied liegt in der Ladegeschwindigkeit. Während eine Phase langsamer lädt, kann dein E-Auto mit 3 Phasen viel schneller aufgeladen werden.

Beim einphasigen Laden nutzt das E-Auto nur eine Phase des Stromnetzes, was zwar technisch einfach ist, aber die Ladegeschwindigkeit begrenzt. Es ist die einfachste und am weitesten verbreitete Lademethode.


Dreiphasiges Laden bietet deutlich höhere Ladegeschwindigkeiten, was besonders für Elektroautos mit großen Batterien und höherer Reichweite entscheidend ist. Mit einer dreiphasigen Wallbox bist du schneller wieder auf der Straße.


Die Entscheidung hängt von den Fahrgewohnheiten, dem Fahrzeug und der Kapazität des Hausanschlusses ab. Auch das Ladekabel kann eine Rolle spielen.

Einphasiges Laden ist für kleinere Batterien geeignet oder wenn du dein Auto regelmäßig über Nacht auflädst.
Dreiphasiges Laden eignet sich perfekt für große Batterien, regelmäßige Langstrecken oder wenn du dein Auto schnell wieder nutzen möchtest.

Bei einem 220/230-Volt-Anschluss ist nur eine einphasige Wallbox nutzbar. Eine dreiphasige Wallbox erfordert einen 400-Volt-Anschluss. Falls der Hausanschluss nicht ausreichend ist, kann es zu Überlastungen und Stromausfällen kommen. Dann kann eine Netzaufrüstung nötig sein.

Falls du eine dreiphasige Wallbox hast, aber ein einphasiges E-Auto, wird das Auto trotzdem nur mit einer Phase geladen. Umgekehrt wird ein E-Auto, das dreiphasig laden kann, an einer einphasigen Wallbox nur langsamer geladen. Es gilt immer: Das schwächste Glied in der Kette bestimmt die Ladeleistung.

Das Ladekabel sollte mindestens die gleiche Anzahl an Phasen wie die Wallbox und das E-Auto unterstützen, um eine optimale Ladeleistung zu erreichen. Typ-2-Ladekabel können sowohl einphasig als auch dreiphasig verwendet werden. Aber Achtung: Bei einem Typ 2-Kabel für einphasiges Laden sind die unteren Stifte im Stecker „leer“, was bedeutet, dass weniger Phasen genutzt werden.

Eine Wallbox mit dynamischer Phasenumschaltung bietet maximale Flexibilität und Effizienz. Sie wechselt automatisch zwischen ein- und dreiphasigem Laden und schützt so das Hausnetz vor Überlastung.
Die Wallbox mit Phasenumschaltung passt den Ladevorgang an die verfügbare Energie und den Strombedarf des E-Autos an. Sie erkennt kontinuierlich, wie viel Strom aktuell aus dem Netz oder einer Solaranlage zur Verfügung steht und wie viel Leistung dein E-Auto benötigt. Auf dieser Grundlage wird dynamisch zwischen ein- und dreiphasigem Laden umgeschaltet, um eine optimale Nutzung der Energie zu gewährleisten. Das bedeutet, dass du dein Auto zuerst schnell dreiphasig laden kannst und später, wenn weniger Strom benötigt wird oder die Leistung deiner Solaranlage abnimmt, auf einphasiges Laden umgestellt wird.
Die Wallboxen der MENNEKES AMTRON® 4You Familie sind mit intelligenter Phasenumschaltung ausgestattet. Modelle wie die AMTRON® 4You 310 11 C2 und AMTRON® 4You 510 11 C2 bieten flexible Ladeoptionen mit Leistungen von 1,4 kW bis 11 kW. Dank dynamischer Umschaltung nutzen sie deinen Solarstrom effizient und passen sich optimal an deinen Energiebedarf an.
Einphasig oder dreiphasig laden? Es kommt ganz auf deine Bedürfnisse an. Eine einphasige Wallbox reicht oft für gelegentliches Laden über Nacht, während eine dreiphasige Wallbox ideal für schnelles und effizientes Laden ist. Mit einer MENNEKES Wallbox bist du auf der sicheren Seite, egal, ob du eine einphasige oder dreiphasige Wallbox suchst. Dank intelligenter Funktionen wie der automatischen Phasenumschaltung lädst du nicht nur effizient, sondern nutzt auch den verfügbaren Strom optimal. So genießt du maximale Flexibilität und Ladeleistung für dein E-Auto!
Die Ladegeschwindigkeit eines Elektroautos hängt von der Ladestation, der Batteriekapazität, dem Ladeprotokoll, dem On-Board-Charger und dem Batteriezustand ab. Erfahre hier, wie diese Faktoren zusammenwirken.
E-Auto Ladedauer
Welche Lademöglichkeiten hast du, um dein Elektroauto zu laden? Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie der Ladevorgang funktioniert und welche Möglichkeiten du unterwegs nutzen kannst.
Anleitung E-Auto laden
Notladen, Normalladen oder Schnellladen – je nachdem wo und wie geladen werden soll, braucht es das passende Kabel und den richtigen Stecker. Wir erklären dir den Unterschied zwischen Typ 2- und CCS-Stecker.
Ladestecker für E-Autos