Installateur stützt sich auf Wallbox ab, die auf einer Stehle auf einem Parkplatz steht

Wallbox-Installation

Erfahre hier, was du rund um die Installation deiner privaten Wallbox beachten musst.

Darauf solltest du beim Installieren einer Ladestation achten

Du bist im Besitz eines Elektroautos? Dann genieße viele Vorteile. Du bist Teil der nachhaltigen Verkehrswende und bist mit deinem Fahrzeug ein Vorbild für die klimaneutrale Mobilität der Zukunft. Du bist umweltfreundlich unterwegs, du lebst eMobility und willst dabei unabhängig bleiben.

Allerdings willst du dein E-Auto nicht ausschließlich unterwegs laden. Du willst dein Elektroauto zu Hause aufladen und direkt durchstarten. Das gelingt dir idealerweise mit einer privaten Wallbox. Deren Installation wirft jedoch bei vielen Fragen auf.

Was du hierbei beachten musst, wie du qualifizierte Installateure findest, welche Kosten auf dich zukommen, wie lange die Inbetriebnahme dauert und was du tun kannst, wenn deine Wallbox wartungsbedürftig ist – all das erfährst du hier.

Vor Installation und Kauf den Standort festlegen

Du denkst darüber nach, eine eigene Ladestation zu installieren und weißt nicht wo? Dann erhalte vorab noch ein paar Informationen, wo sich der Einbau eignet und was du bei deiner heimischen Wallbox beachten musst. 

Wenn du in deinem Eigenheim wohnst und über einen geschützten Stellplatz oder eine Garage verfügst, bietet es sich an, die Wallbox dort zu installieren. Die Wallbox ist dort vor dem Zugang Dritter und vor Witterungseinflüssen geschützt. 
   
Solltest du keine Möglichkeit haben, die Installation der Wallbox im Inneren des Hauses vorzunehmen, dann ist dies auch draußen möglich. Die MENNEKES Wallboxen sind vor Witterungseinflüssen geschützt und verfügen je nach Modell über einen Zugangsschutz. Darüber hinaus gibt es passendendes Wallbox-Zubehör, z. B. Standfüße zur freistehenden Aufsstellung. 

MENNEKES Wallbox-Konfigurator auf dem IPhone

Mit dem Wallbox-
Konfigurator zum
Komplettangebot

Unser Online-Konfigurator hilft dir dabei, deine individuelle Wallbox plus Zubehör zu finden und zu kaufen. Nutze unser exklusives Komplattangebot aus Wallbox plus Installation! Das Ergebnis der Konfiguration kannst du direkt an von uns geschulte eMobility-Partner und Installateure in deiner Nähe weiterleiten, um einen Termin zum Home-Check vereinbaren oder ein Komplettangebot anzufragen.

Hier Ladelösung konfigurieren

Die Montage deiner Wallbox – eine kurze Anleitung

Klare Empfehlung: Mache aus dem Einbau keine Versuchsreihe, sondern überlasse diesen einem qualifizierten Profi. Es handelt sich hierbei um Starkstrom, also auch um die Gefährdung deiner Sicherheit. Daher kommt ein Laden auch nicht über eine herkömmliche Steckdose in Frage. Darüber hinaus ist es gesetzlich untersagt, die Montage als elektronischer Laie vorzunehmen. Was du also tun solltest, erfährst du jetzt.

Installateur

1. Beauftrage einen Elektrofachbetrieb

Als ersten Schritt empfiehlt es sich, einen geeigneten Elektroinstallateur mit der Wallbox-Installation zu beauftragen. In unserem Online-Shop kannst du deine Wallbox kaufen und die Installation gleich mitbestellen! Mit unserem unserem Wallbox-Konfigurator findest du eine qualifizierte Elektrofachkraft und erhältst ein individuelles Angebot.

Wallbox-Shop
Installateur vor einer Hauswand, installiert eine Doppelwallbox

2. Überprüfung deines zu Hause

Ob der Anschluss einer Wallbox in deinem Heim möglich ist, sollte zunächst überprüft werden, bevor mit der Installation begonnen werden kann. Du kannst über unseren Online-Konfigurator beim Kauf deiner Wallbox den Home-Check gleich mitbeauftragen. Der Fachmann deiner Wahl wird dann einen Termin mit dir vereinbaren, eine kurze Hausbegehung vornehmen, deine Anschlüsse sowie die vorgesehene Lage deiner Wallbox überprüfen und darauf achten, wo das E-Auto steht, auf welcher Seite die Ladeklappe ist und wo die Kabel entlang verlaufen werden.

Mehr über den Home-Check erfahren
 Hochspannungsleitungen verlaufen durch eine Landschaft bei Sonnenuntergang

3. Anmeldung der Wallbox und Genehmigung einholen

Normalerweise wird an dieser Stelle auch der jeweilige Installateur das Ruder übernehmen und die Anmeldung bzw. die Genehmigung einholen. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass die Wallbox beim zuständigen Netzbetreiber (es handelt sich hierbei nicht um deinen Stromanbieter) angemeldet werden muss, damit dieser sicher gehen kann, dass dein Zuhause für die Leistung, die das Laden einfordert, auch entsprechend ausgelegt ist.

Wallbox anmelden
Familie im E-Auto, im Hintergrund hängt die Wallbox AMTRON 4You 500 in gelb

4. Es kann losgehen

Nach erfolgter Überprüfung, Anmeldung und Genehmigung kann die Inbetriebnahme der Ladestation durch einen Elektrofachbetrieb vorgenommen werden. Ab dann heißt es für dich: Freie Fahrt!

Was kostet die Wallbox-Montage?

Auch wenn du finanziell nur von einem Elektroauto profitieren kannst, fallen natürlich immer wieder Kosten an, auf die wir dich gerne vorbereiten wollen. Im Falle einer Montage für eine Ladestation in deinem Heim wollen wir hier kurz darüber aufklären, mit welchen Kosten du rechnen solltest.

Kosten bei der Wallbox-Installation

Die Kosten für die Wallbox-Installation sind sehr variabel und immer an die Gegebenheiten des Gebäudes gebunden und welchen Aufwand der Elektrofachbetrieb beim Einsetzen der Wallbox hat. Im Durchschnitt entstehen für dich hier Kosten zwischen 500 und 1.500 Euro, die jedoch höher ausfallen können, wenn der Aufwand während der Arbeiten zunehmen sollte. 

Fehlt beispielsweise ein FI-Schutzschalter (Fehlstrom-Schutzschalter) oder die vorhandenen Stromleitungen deines Gebäudes sind veraltet, dann ist das ein höherer Aufwand für den Fachmann, der dir diese zusätzlichen Leistungen auch in Rechnung stellen wird. 

Das gilt zum Beispiel auch, wenn die Stromversorgung neu verlegt werden muss oder wenn der Abstand zwischen Ladestation und Sicherungskasten zu gering ist. Müssen große bauliche Veränderungen vorgenommen werden, wie das Durchbrechen von Wänden, steigen die Kosten abermals in die Höhe.

Kostenfaktor Anmeldung

Ein weiterer Faktor für die entstehenden Kosten kann die Anmeldung der Wallbox sein. Die 2018 beschlossene Niederspannungsanschlussverordnung, die das Verhältnis zwischen dir und den Energieversorgungsunternehmen regelt, ordnet an, dass Ladestationen mit einer Ladeleistung von 11 kW von Privatpersonen beim Netzbetreiber angemeldet werden müssen. Überschreitest du diese, dann muss das gesondert vom Netzbetreiber genehmigt werden. Für diese Sonderleistung können im Durchschnitt Kosten von etwa 500 Euro auf dich zukommen.

So lassen sich einige Kosten sparen

In naher Zukunft soll in privaten Wohngebäuden, die mehr als fünf Parkplätze beherbergen sollen, auch die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gewährleistet sein. Unnötige und nachträgliche Umbauten an den Gebäuden für eine Installation und damit verbundene Kosten fallen dann künftig nicht mehr an. 

Unser Tipp: Lebst du in einem Eigenheim, dann kannst du auch in Erwägung ziehen, sofern noch nicht vorhanden, eine PV-Anlage (Photovoltaik-Anlage) mit der Wallbox zu verknüpfen und dein E-Auto darüber zu laden. Das bringt nicht nur genug Ladeleistung zum Laden – das spart ebenfalls Kosten. 

Deutschlandkarte

Wallbox-Installation – so findest du den richtigen Fachmann

Wer sich für eine Wallbox im Eigenheim entscheidet, muss sich nicht nur damit auseinandersetzen, welche Kosten anfallen könnten, sondern auch, wer für die Umsetzung des Vorhabens geeignet ist. Einen Installateur zu finden und zu beauftragen fällt oft nicht leicht. Wir bieten dafür mit unserer Partnersuche eine verlässliche Anlaufstelle.

Installateur in deiner Nähe finden
Installateur mit Rucksack auf dem Rücken lächelt in die Kamera

Elektrofachbetrieb suchen und Installation durchführen lassen

Bist du einigermaßen vom Fach und gehst die Dinge gerne selbst an? Dann kannst du dich an den Elektrofachbetrieb deines Vertrauens wenden und in gemeinsamer Absprache das Wohnobjekt begehen und dir eine erste Einschätzung vom Elektriker einholen, der dir unter Umständen auch schon einen Kostenvoranschlag machen kann. Darauf erfolgt dann die Montage.

Wallbox ohne Installation

Die Wartung deiner Wallbox

So großartig es auch sein mag, ein Elektroauto-Fahrer zu sein, fallen auch hier hin und wieder Störungen bei der Technik an. Das kann ebenso bei deiner Wallbox passieren, nachdem sie installiert wurde. Durch eine regelmäßige Wartung kannst du den Ernstfall zwar meist umgehen, aber wenn es dann doch einmal nicht so funktioniert, wie du es dir wünschst, dann kannst du ebenfalls auf den Service eines Elektrofachbetriebs zurückgreifen.

Fazit

Wenn du zu Hause eine Wallbox installieren möchtest, ist das in der Regel möglich. Es gibt allerdings ein paar Dinge zu beachten. Die Installation einer Wallbox erfordert einige Vorüberlegungen und Vorbereitungen. Sie ist u. a. abhängig vom Ladeszenario, den Gegebenheiten vor Ort und deinen Anforderungen. Du solltest dich auf jeden Fall vom Elektrofachmann deiner Wahl diesbezüglich beraten lassen. Tipp: Nutze das einzigartige MENNEKES Komplettangebot aus Wallbox und Installation! Entscheidest du dich für eine MENNEKES Wallbox, kannst du unser deutschlandweites Partnernetzwerk nutzen, um deinen Installateur vor Ort zu finden und zu kontaktieren.

Weitere Informationen zum Thema Wallbox
Ein kleines Mädchen sitzt vor einer Garage mit einem Elektroauto, das an einer Ladestation angeschlossen ist.

Welche Wallbox ist die richtige?

Erfahre alles rund um die Frage, welche Wallbox für dich geeignet ist und welche Unterschiede zwischen den beiden Varianten 11 kW und 22 kW bestehen.

Wallbox 11 oder 22 kW?
Zwei AMTRON 4Business 700 an einem Standfuß auf einem Parkplatz

Wallbox mit Stromzähler

Welche Wallbox mit Stromzähler ist die richtige für dich? Erfahre hier, welches Modell für welche Zwecke bestimmt ist und worauf du achten musst. 

Wallbox mit Stromzähler
Person vor Laptop auf der Seite des Wallbox-Shops

Wallbox kaufen

Der Kauf einer Wallbox bietet dir zahlreiche Vorteile. Während das Auto zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz steht, kannst du bequem kostengünstig laden und mit voller Batterie die täglichen Fahrten antreten. Erfahre hier, was du vor dem Kauf beachten solltest und wo du eine MENNEKES Wallbox kaufen kannst.

Wallbox kaufen
Frau in Garage nimmt Surfbrett vom E-Auto

E-Auto zu Hause laden? Das solltest du als Mieter wissen

Du willst als Mieter dein E-Auto auch zu Hause laden? Erfahre, wie du eine Wallbox auf deinem eigenen Stellplatz installieren kannst. Rechtliche Aspekte, Kosten und Vorteile für Mieter und Vermieter – hier im Überblick.

Wallbox für Mieter