Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Der Markt für Elektroautos wächst rasant, wie die jüngsten Zulassungszahlen zeigen. Anfang 2024 waren über 1,5 Millionen Elektroautos in Deutschland zugelassen, ein enormer Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Immer mehr Menschen schaffen sich ein E-Auto an und viele stehen vor der wichtigen Frage: kaufen oder leasen? Beide Optionen bieten jeweils spezifische Vorteile und Herausforderungen. Die Entscheidung hängt letztlich von deinen individuellen Anforderungen und deiner persönlichen Lebenssituation ab.
Beim Kauf eines Elektroautos geht das Fahrzeug in deinen Besitz über. Das bietet dir Flexibilität, bedeutet jedoch auch hohe Anschaffungskosten.

Eigentum: Uneingeschränkte Nutzung und sofortiger Wiederverkauf möglich.
Flexibilität: Keine Kilometerbegrenzung, Inspektions-/Werkstatt- oder Versicherungsvorgaben – Kfz-Haftpflicht, Teil- oder Vollkasko frei wählbar.
Individualisierung: Hersteller, Modell und Ausstattung frei wählbar. Anschaffungskosten für Neuwagen fangen bei 28.000 € an.

Hohe Kosten: Neuwagenkauf ist teuer und erfordert oft Kreditfinanzierung. Folgekosten wie Versicherung, Kfz-Steuer und mehr.
Wertverlust: Neuwagen verlieren schnell an Wert, vor allem im ersten Jahr nach der Anschaffung.
Batterie-Lebensdauer: Akku verliert mit der Zeit Leistung, Ersatz kann teuer sein.
Das Leasing eines Elektroautos bietet dir eine kostengünstigere und flexiblere Möglichkeit, Elektromobilität zu erleben, allerdings mit vertraglichen Einschränkungen.

Niedrige Einstiegskosten: Geringe Anfangsinvestition, meist günstigere Raten als Kreditraten für ein Neufahrzeug.
Aktuelle Modelle: Nach Ablauf der Leasingdauer Wechsel auf neues Modell möglich. Kein E-Auto-Verkauf nötig.
Kein Wertverlust: Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende irrelevant.
Geringer Wartungsaufwand: Oft Neuwagen oder junge Gebrauchtwagen, bei denen Verschleißreparaturen seltener anfallen.

Kein Eigentum: Fahrzeug bleibt Eigentum des Leasinggebers.
Vertragsbindung: Verträge haben feste Laufzeiten mit Kilometerbegrenzungen und oft sind Vollkasko und bestimmte Werkstätten vorgeschrieben.
Zusatzkosten: Nachzahlungen bei Schäden (Restwert-Leasing) oder Kilometerüberschreitung (Kilometer-Leasing) zum Laufzeitende möglich.
Die Leasingdauer liegt in der Regel zwischen 2 und 4 Jahren. Diese Laufzeit gibt dir die Möglichkeit, regelmäßig auf ein neues Modell umzusteigen und von den neuesten Entwicklungen in der Elektromobilität zu profitieren.
Viele Leasinganbieter bieten die Option, das E-Auto nach Ablauf des Leasingvertrags zum Restwert zu kaufen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn du mit dem Fahrzeug zufrieden bist und es dauerhaft behalten möchtest.
Bevor du dich für E-Auto-Kauf oder -Leasing entscheidest, solltest du einige wichtige Faktoren bedenken:
Leasing mit integrierter Versicherung bietet zusätzliche Sicherheit und Komfort. Dabei sind häufig Vollkaskoversicherungen im Paket enthalten, die speziell auf Elektrofahrzeuge abgestimmt sind. Der Vorteil: Du hast eine Rundum-Absicherung und kannst die monatlichen Kosten gut planen. Allerdings bleibt die Wahl der Versicherung eingeschränkt und die Beiträge sind oft teurer als bei selbst gewählten Tarifen.
Das Batterie-Leasing kann die Anschaffungskosten des Fahrzeugs deutlich senken, da der Akku separat gemietet wird.
Beim Batterie-Leasing kaufst du das E-Auto ohne Akku und mietest den Akku separat gegen eine monatliche Rate, die oft an die Laufleistung gekoppelt ist. Bei Defekten oder Leistungseinbußen übernimmt der Anbieter oder Hersteller den Austausch – teure Reparaturen entfallen.
Batterie-Leasing hat den Vorteil, dass es die Anschaffungskosten des Fahrzeugs senkt und im Fall eines Akkuaustauschs oder einer Reparatur Kosten spart. Allerdings entstehen neben den Fahrzeugkosten auch monatliche Raten für das Batterie-Leasing, und bei Fragen oder Problemen rund um den Akku bist du an den Leasinggeber gebunden.
Batterie-Leasing lohnt sich besonders, wenn du das Fahrzeug langfristig nutzen und gleichzeitig die hohen Kosten eines späteren Akkuaustauschs vermeiden möchtest. Auch Vielfahrer profitieren finanziell, da das Leasing die langfristigen Akkukosten absichert.
Ob E-Auto kaufen oder leasen – die Entscheidung hängt ganz von deinen persönlichen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten ab. Der Kauf bietet dir langfristige Flexibilität, während das Leasing eine kostengünstige Option ist, regelmäßig neue Modelle zu fahren. Wähle die Lösung, die am besten zu deinem Lebensstil passt und genieße den Einstieg in die Welt der Elektromobilität!
Notladen, Normalladen oder Schnellladen – je nachdem wo und wie geladen werden soll, braucht es das passende Kabel und den richtigen Stecker. Wir erklären dir den Unterschied zwischen Typ 2- und CCS-Stecker.
Ladestecker für E-Autos
Die Ladegeschwindigkeit eines Elektrofahrzeugs hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind dabei die Ladeleistung der Ladestation, die Batteriekapazität des Fahrzeugs, das verwendete Ladeprotokoll und der Zustand der Batterie.
E-Auto Ladedauer
Auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten und unabhängig zu sein.
Wallbox Voraussetzungen