Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Notladen, Normalladen oder Schnellladen – je nachdem wo und wie geladen werden soll, braucht es das passende Kabel und den richtigen Stecker. Mittlerweile haben sich in Deutschland zwei Steckertypen durchgesetzt: Typ 2-Stecker und CCS-Stecker.
Der Akku des Elektroautos ist fast leer und keine Ladestation in erreichbarer Nähe. Auch wenn es nicht empfohlen wird – manchmal kann es notwendig sein, das Elektroauto an einer Haushaltssteckdose zu laden, um nicht liegen zu bleiben. Bei der Notladung solltest du folgendes beachten.
Schuko meint Schutzkontakt. Die Schuko-Steckdose ist die Haushaltssteckdose, an der das E-Auto mit einem Mode 2-Ladekabel geladen werden kann. Das Kabel ist entweder ab Werk beim E-Auto dabei oder muss dazu gekauft werden.
Da das Ladekabel nicht mit dem Auto kommunizieren kann, ist eine Steuerungsbox – In-cable control box, ICCB – zwischen Fahrzeugstecker und Anschlussstecker geschaltet. Nicht zu empfehlen ist die Ladebetriebsart Mode 1, bei der es gar keine Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der Haushaltssteckdose und keine besonderen Schutzmechanismus gibt.
Normale Steckdosen sind nicht als dauerhafte Ladepunkte ausgelegt. Daher ist es besser, das Mode 2-Ladekabel (ICCB) mit einem Adapter an einer roten CEE-„Starkstromsteckdose“ mit 32 oder 16 Ampere bei 400 V anzuschließen, um mit 22 kW bzw. 11 kW zu laden. Sie ist quasi eine dreifache Schuko-Steckdose, aber besser abgesichert und daher dauerstromfest. Das gilt auch für die einphasige blaue CEE-„Campingsteckdose“ mit 16 Ampere. Damit kann mit einer Dauerbelastung von 3,7 kW im 230-Volt-Netz geladen werden.
Die meiste Zeit steht ein Elektroauto zu Hause oder beim Arbeitgeber. Hier kommen AC-Ladestationen zum Einsatz, die durch das schonende Aufladen den Akku des Elektroautos nicht unnötig belasten. Auch öffentliche Ladesäulen bieten in der Regel AC-Laden mit maximal 22 kW Ladeleistung an. Folgende Steckertypen und Ladekabel kommen hier zum Einsatz.

Sowohl für das Laden an der Wallbox als auch an der AC-Ladesäule wird ein Mode 3-Ladekabel mit einem Typ 2-Stecker benötigt. Bei der Ladebetriebsart Mode 3, gibt es zwischen dem Fahrzeug und der Ladestation eine Kommunikation, um den Ladevorgang zu überwachen und zu steuern.
Vor genau 10 Jahren wurde unser dreiphasiger MENNEKES Typ 2 Stecker – auch als "MENNEKES Stecker" bekannt – zum EU-Standard für Elektromobilität erklärt: Ein entscheidender Moment, der den Weg für die Zukunft der nachhaltigen Mobilität ebnete. Als Pionier auf diesem Gebiet setzten wir mit unserem Konzept den Maßstab, der heute europaweit Millionen von Elektrofahrzeugen mit Strom versorgt. Wir sind stolz auf diese Erfolgsgeschichte und freuen uns darauf, die Zukunft der Mobilität weiter mitzugestalten.
Ein Mode 3-Ladekabel gibt es in ein- und dreiphasiger Ausführung und für Stromstärken von 16, 20 oder 32 Ampere. Je höher die mögliche Stromstärke, desto schwerer, teurer und unhandlicher.
Der Typ 1-Stecker ist ein einphasiger Stecker, der Ladeleistungen von bis zu 7,4 kW (230 V, 32 A) erlaubt und vor allem in den USA und Asien verbreitet ist. Bei europäischen E-Autos ist Typ 1 eher unüblich, weshalb öffentliche Ladesäulen statt mit einem festen Typ 1-Ladekabel oftmals nur mit einer Ladebuchse oder einem Ladekabel vom Typ 2 ausgestattet sind. Mit einem Mode 3-Ladekabel von Typ 2 auf Typ 1 klappt es aber trotzdem mit dem E-Auto laden. Der Typ 3-Stecker ist ein dreiphasiger Stecker wie der Typ 2-Stecker, hat aber zusätzlich noch eine integrierte Schutzklappe und ist nur in Frankreich verbreitet.
Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität auf höchstem Niveau sorgt für einen langlebigen Einsatz.
Typ 2-Ladekabel Mode 3 und Mode 2 MENNKES Ladekabel kaufenAuf Dienst- oder Ferienreisen bleibt in der Regel wenig Zeit, um beim Laden lange auf einen vollen Akku zu warten. Hier bieten DC-Ladestationen, sogenannte Schnellladestationen, die Möglichkeit, das Elektroauto in kürzester Zeit aufzuladen. Die Stecker und Ladekabel müssen auf die hohe Ladeleistung ausgerichtet sein.

CCS steht für Combined Charging System, das den Typ 2-Stecker um Plus- und Minuskontakte für Gleichstrom ergänzt und Schnellladen mit bis zu 350 kW ermöglicht, meist sind es aber nur 150 kW. Der CCS-Stecker löst allmählich den japanischen CHAdeMO-Stecker ab.
Theoretisch sind damit Ladevorgänge von bis zu 150 kW möglich, praktisch steht aber an deutschen Ladesäulen nur 50 kW zur Verfügung. CHAdeMO steht für Charge de Move. Der Unterschied zwischen der Kommunikation in Mode 3 und Mode 4 besteht hauptsächlich in der Art des Stroms, der übertragen wird.
Der Tesla Supercharger ist eine modifizierte Version des Typ 2-Steckers. Damit ist eine Aufladung de Model S zu 80 % innerhalb von 30 Minuten, bei einer Ladeleistung von bis zu 120 kW. Seit Mitte 2022 können auch Fremdmarken an ausgewählten Tesla Superchargern geladen werden. Laut Web-Karte von Tesla ist mittlerweile jeder zweite Supercharger in Deutschland für fremde E-Autos freigegeben. Allerdings kostet der Strom mehr als für Tesla-Kunden und es muss über die Tesla-App abgerechnet werden.
Ladeprotokolle wie Typ 2, CCS oder CHAdeMo spielen eine wichtige Rolle beim Laden von Elektrofahrzeugen und sind eng mit den verschiedenen Ladebetriebsarten verbunden. Sie beschreiben, wie das Fahrzeug mit der Ladestation kommuniziert und wie der Ladevorgang abläuft.
Ladestecker für E-Autos spielen eine entscheidende Rolle bei der Elektromobilität. Es gibt verschiedene Steckertypen, die je nach Fahrzeugmodell und Ladeinfrastruktur variieren. Der Typ 2-Stecker ist in Europa der gängigste Standard für Wechselstromladen und findet sich an vielen öffentlichen und privaten Ladestationen. Für das Schnellladen kommt der CCS-Stecker (Combined Charging System) zum Einsatz, der hohe Ladeleistungen ermöglicht und ebenfalls weit verbreitet ist. Der CHAdeMO-Stecker ist vor allem bei asiatischen Fahrzeugmodellen üblich. Die Wahl des richtigen Ladesteckers beeinflusst die Ladegeschwindigkeit und die Kompatibilität mit der Ladeinfrastruktur erheblich. Daher ist es wichtig, die verschiedenen Steckertypen zu kennen und die passende Lösung für das eigene E-Auto zu wählen.
Welche Lademöglichkeiten gibt es, um ein Elektroauto zu laden? Wir zeigen dir, wie du dein Fahrzeug aufladen kannst, welche Möglichkeiten es für unterwegs gibt und was es zu beachten gibt.
E-Auto laden
Die Ladegeschwindigkeit eines Elektrofahrzeugs hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind dabei die Ladeleistung der Ladestation sowie die Ladeleistung und die Batteriekapazität des Fahrzeugs und der Zustand der Batterie.
E-Auto Ladedauer