Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Die Installationskosten hängen stark von deinen Gegebenheiten vor Ort ab – etwa der Entfernung zum Sicherungskasten, dem Zustand der Stromleitungen oder ob Wanddurchbrüche nötig sind. Die Preise für MENNEKES Wallboxen der Serie AMTRON® 4You variieren je nach Modell und Ausstattung – sie liegen typischerweise zwischen ca. 650 € und 1.100 € (UVP). Damit du eine Orientierung erhältst, welche Kosten bei der Wallbox-Installation auf dich zukommen, zeigen wir dir ein konkretes Beispiel:



Elektroinstallateurin bzw. Elektroinstallateur: Die Arbeitskosten hängen von der Dauer der Installation und dem Stundenlohn der Installationsfachkraft ab.

Auch wenn die bundesweite KfW-Förderung aktuell pausiert ist, lohnt sich ein Blick auf regionale Programme: Viele Bundesländer, Städte und Energieversorger bieten weiterhin Zuschüsse für die Installation privater Wallboxen – oft bis zu 1.000 € pro Ladepunkt. Voraussetzung ist meist die Nutzung von Ökostrom oder einer Photovoltaik-Anlage.
Tipp: Informiere dich vor dem Kauf über Fördermöglichkeiten in deiner Region – die Förderung muss in der Regel vor der Bestellung beantragt werden.
Wallbox-Förderprogramme entdecken
Mit der THG-Prämie kannst du als Halterin oder Halter eines Elektroautos jährlich bares Geld erhalten – ganz einfach durch die Verwertung deiner CO₂-Einsparungen. Die Beantragung ist unkompliziert und online möglich. Die Prämie ist steuerfrei und kann je nach Anbieter und Marktlage zwischen 80 € und 300 € betragen.
THG-Prämie beantragen
Mit der MENNEKES Wallbox-Gesamtinstallation bieten wir dir einen einzigartigen Service: Du erhältst nicht nur eine hochwertige Wallbox, sondern auch eine durchdachte, fachgerechte und sichere Installation – aus einer Hand.
Schon gewusst?
Etwa jede fünfte Anfrage in unserem Shop betrifft genau diesen Service. Das zeigt: Immer mehr Kundinnen und Kunden setzen auf die bequeme und professionelle Lösung von MENNEKES.
Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und strenge Prüfverfahren sorgen für langlebige und sichere Ladeinfrastruktur.
Wir setzen auf ressourcenschonende Prozesse und verantwortungsvolle Produktion – für eine grüne Zukunft.
Unsere Wallboxen überzeugen regelmäßig in unabhängigen Tests und erhalten Bestnoten.
Die tatsächlichen Kosten deiner Wallbox-Installation hängen von vielen individuellen Faktoren ab. Damit unsere zertifizierten Installationspartnerbetriebe dir ein passgenaues Angebot erstellen können, benötigen wir einige Angaben zu deiner individuellen Situation. Unser digitaler Fragebogen hilft dir dabei, alle relevanten Informationen schnell und unkompliziert zu übermitteln – inklusive Foto-Upload und Freitextfeld für besondere Hinweise.
Mit wenigen Angaben ermöglichst du uns eine präzise Einschätzung – ganz ohne komplizierten Aufwand. Du kannst den Fragebogen direkt online ausfüllen und Bilder deiner Gegebenheiten hochladen – z. B. vom Zählerschrank, dem Montageort oder dem Wandanschluss. So erhältst du schnell ein realistisches Angebot für deine Wallbox-Installation.
Fragebogen zur Wallbox-Installation starten Installationspartner finden
Du möchtest sehen, wie eine Wallbox-Installation in der Praxis aussieht?
Bei Familie vom Brocke haben wir eine individuelle Lösung zu Hause umgesetzt – inklusive Vorbereitung für eine Photovoltaik-Anbindung, intelligenter Ladefunktion und fachgerechter Montage durch unsere zertifizierten Partner. Dabei wurde nicht nur auf technische Präzision geachtet, sondern auch auf Nachhaltigkeit und Komfort im Alltag.
Das Projekt zeigt anschaulich, wie MENNEKES Kundinnen und Kunden von der Beratung bis zur Inbetriebnahme begleitet – persönlich, professionell und alles aus einer Hand.
Installation ansehen
Die Wallbox ermöglicht es, ein E-Auto schnell und sicher zu laden. Doch damit steigt auch die Belastung des Stromnetzes, denn beim Laden fließt deutlich mehr Strom als bei der Nutzung von elektrischen Haushaltsgeräten. Damit der Netzbetreiber seine Kapazitäten besser planen kann, ist eine Wallbox beim zuständigen Netzbetreiber anzumelden.
Mehr erfahren zur Wallbox-Anmeldung
Der Kauf einer Wallbox bietet dir zahlreiche Vorteile. Während das Auto zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz steht, kannst du bequem kostengünstig laden und mit voller Batterie die täglichen Fahrten antreten. Erfahre hier, was du vor dem Kauf beachten solltest und wo du eine MENNEKES Wallbox kaufen kannst.
Mehr erfahren zum Wallbox-Kauf
E-Auto mit Solarenergie laden? Erfahre hier, wie du auch als Hauseigentümerin oder Hauseigentümer dein Elektroauto klimafreundlich und kosteneffizient zu Hause aufladen kannst. Wir erklären, was PV-Überschussladen ist, wie es funktioniert und was du dafür brauchst.
Mehr erfahren zum PV-Überschussladen