Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Eine Wallbox besitzt eine hohe Ladeleistung und verkürzt die Ladezeit. Während des Ladevorgangs kommuniziert sie mit der Ladeelektronik im E-Auto und optimiert den Ladeprozess durch Steuerung des Stromflusses. Fehlerstrom-Schutzschalter und weitere Sicherheitseinrichtungen verhindern Überspannungen und Fehlerströme. Die Leistungsfähigkeit und elektrische Zuverlässigkeit einer Ladestation machen das Aufladen eines Elektroautos zu einer sicheren Angelegenheit.
In der Regel wird eine Wallbox an einer Wand oder an einer Standsäule befestigt. Sie ermöglicht es, das Elektrofahrzeug auch im häuslichen Umfeld zu laden und wird benötigt, da konventionelle Haushaltssteckdosen nicht für die beim Laden eines Elektroautos auftretende Dauerlast ausgelegt sind. Konventionelle Steckdosen bieten zudem keine Überwachung des Ladevorgangs an. Neben einem angenehmen Bedienkomfort punkten viele Ladestationen mit intelligenten Funktionen und informieren den Nutzer per App über Ladeparameter.
Die Verwendung einer Ladestation vereinfacht das Aufladen des Elektrofahrzeugs zu Hause oder am Arbeitsplatz. Dabei ist auch eine öffentlich zugängliche Installation in der Nähe des Hauses möglich, denn durch Zugangsschutz per Karte oder App lässt sich eine unbefugte Nutzung der Ladestation unterbinden. Eine Wallbox bietet sich für alle an, die ihr Elektrofahrzeug regelmäßig aufladen müssen und sich einen flexiblen Einsatz ihres E-Autos wünschen. Durch die hohe Ladegeschwindigkeit und die sichere Auslegung ist eine Wallbox die beste Methode, um ein Elektrofahrzeug aufzuladen. Besitzer von Elektroautos können mit einer Ladestation in Kombination mit einer Solaranlage günstig und umweltverträglich mobil sein.
Bei Nutzung eines mobilen Ladekabels erfolgt der Anschluss an die Wallbox durch Einstecken des Kabels in die Ladestation. Das andere Ende des Kabels wird in den Steckplatz des Elektrofahrzeugs geführt. Viele Modelle verfügen über ein an der Wallbox angebrachtes, stationäres Ladekabel. Das vereinfacht den Ladevorgang, da der Autofahrer kein Ladekabel aus dem Fahrzeug holen muss und sich die Ladevorbereitung auf den Anschluss an das Elektrofahrzeug beschränkt. Die Wallbox beginnt automatisch mit dem Aufladen des Elektrofahrzeugs, sobald eine elektrische Verbindung zwischen Ladestation und E-Auto hergestellt ist. Einige Boxen haben einen Start-Stopp-Schalter, mit dem sich das Aufladen auch manuell starten und stoppen lässt. Während des Aufladens zeigt die Wallbox den aktuellen Ladezustand an, entweder über eine Anzeige auf der Box selbst oder über eine App, die mit der Box verbunden ist.
Sobald das Aufladen abgeschlossen ist, schaltet die Ladestation den Stromfluss ab oder stellt sich auf Erhaltungsladung um, um das erzielte Ladeniveau zu halten und einer Selbstentladung vorzubeugen. Damit ist auch bei längeren zeitlichen Abständen zwischen Ladevorgang und Fahrzeugnutzung eine voll aufgeladene Batterie und Reichweite gewährleistet. Nach dem Aufladen lässt sich das Ladekabel vom Elektrofahrzeug und – bei Verwendung eines mobilen Ladekabels – auch von der Ladestation abziehen. Das Elektrofahrzeug ist nun bereit zur Verwendung.
Die Wallbox stimmt sich während des Ladevorgangs mit der Ladeelektronik im E-Auto ab und überwacht den Stromfluss. Die Ladestation erhält Informationen über den Ladezustand des Elektrofahrzeugs, während das Bordladegerät im E-Auto den Ladevorgang fahrzeugseitig überwacht. Diese Kommunikation optimiert den Ladevorgang und verhindert Störungen.
Moderne Elektrofahrzeuge lassen sich an jeder Ladestation laden, sofern das mit der Box gelieferte Ladekabel mit dem Elektrofahrzeug kompatibel ist. Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Leistung der Wallbox sowie der Ladeleistung und der Batteriekapazität des Elektrofahrzeugs ab. Generell braucht eine Ladestation mit einer niedrigeren Leistung länger, um ein E-Auto aufzuladen, doch nicht jedes E-Auto kann von einer Ladestation mit einer sehr hohen Leistung profitieren.
Einige Elektroautos stellen erhöhte Anforderungen an die Ladeinfrastruktur. Informiere dich vor dem Kauf einer Ladestation über die Anforderungen des Elektrofahrzeugs, um die volle Kompatibilität sicherzustellen. Die kompetente Beratung durch einen Fachbetrieb sichert dich in diesem Punkt ab.
Mit einer intelligenten Ladestation profitierst du von zusätzlichen Funktionen und Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung, die den Ladevorgang transparenter und in vielen Fällen auch wirtschaftlicher machen.
Hierzu zählen:
Eine Wallbox operiert in der Regel mit dreiphasigem Wechselstrom und 400 Volt, also Starkstrom. Schon deshalb darf der Anschluss einer Ladestation an das Stromnetz nur durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen. Die Installation durch einen Elektriker gewährleistet, dass die Box sicher und ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen wird.
Mehr zur Wallbox-Installation erfahren
Du möchtest dein E-Auto bequem zu Hause laden? Der Staat unterstützt dich dabei – mit Förderprogrammen für Wallboxen, Installation und Energiemanagement. Auch wenn bundesweite Zuschüsse aktuell pausieren, lohnt sich ein Blick auf regionale Angebote und steuerliche Vorteile.
Wallbox FörderungTechnisch ist das Aufladen eines Elektroautos an einer Haushaltssteckdose zwar möglich, aber nicht empfehlenswert. Diese Gründe sprechen gegen das Aufladen an einer SCHUKO® Steckdose:

Eine SCHUKO® Steckdose hat keine ausreichende Stromkapazität, um ein Elektrofahrzeug schnell aufzuladen. Die maximale Leistungsabgabe einer Haushaltssteckdose beträgt 3,7 kW. Das bedingt eine lange Ladezeit und führt zu Ladeverlusten. Eine Wallbox stellt dagegen 11 kW oder 22 kW Ladeleistung bereit und verkürzt den Ladevorgang auf wenige Stunden.

Eine Haushaltssteckdose ist nicht für das Aufladen von Elektrofahrzeugen ausgelegt und kann durch die hohe Belastung überhitzen. Der geräteseitig nicht überwachte Ladevorgang kann zu Schäden an der Ladeinfrastruktur führen und ist mit weiteren Sicherheitsrisiken verbunden.

Mit einer Ladestation lässt sich das Aufladen eines Elektroautos bequem, sicher und schnell durchführen. Das Aufladen eines Elektroautos an einer Wallbox gewährleistet einen zügigen und kostenoptimierten Ladevorgang.
Eine hohe Ladeleistung und elektrische Zuverlässigkeit machen das Laden des E-Fahrzeugs an der Wallbox zu Hause zu einer sicheren Angelegenheit, die du nicht nur aus Sicherheitsgründen einer konventionellen Haushaltsteckdose vorziehen solltest. Neben einem angenehmen Bedienkomfort punkten viele Ladestationen mit intelligenten Funktionen und informieren den Nutzer über Ladeparameter per App. Eine eigene Wallbox ist außerdem die günstigste Lösung, das eigene Auto zu laden.
Auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten und unabhängig zu sein. Wir zeigen dir, welche Voraussetzungen der Stellplatz haben muss und was es sonst noch zu beachten gibt.
Voraussetzungen Wallbox zu Hause
Der Kauf einer Wallbox bietet dir zahlreiche Vorteile. Während das Auto zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz steht, kannst du bequem kostengünstig laden und mit voller Batterie die täglichen Fahrten antreten. Erfahre hier, wo du eine MENNEKES Wallbox kaufen kannst.
Wallbox kaufen
Welche Lademöglichkeiten gibt es, um ein Elektroauto zu laden? Von den verschiedenen Ladearten über die Auswahl des richtigen Ladekabels bis hin zu Tipps, wie du unterwegs ganz einfach laden kannst – wir geben dir einen umfassenden Überblick, damit du stets vollgeladen durchstarten kannst.
E-Auto laden