THG-Quote verkaufen

Fahre elektrisch und verkaufe jetzt deine THG-Quote in nur 3 einfachen Schritten.
Abstract

Die Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote, ermöglicht es Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos, lokale Emissionen, die sie im Vergleich zu einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor im Fahrbetrieb nicht ausstoßen, in Form von CO₂-Zertifikaten verkaufen. Der Artikel erklärt die Funktionsweise der THG-Quote, zeigt die rechtlichen Hintergründe auf und erläutert, wie Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter davon profitieren können.

Inhalt

Was ist die THG-Quote?

Die THG Quote – du kennst sie eventuell auch unter dem Begriff Treibhausgasminderungsquote – ist eine Förderung für Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos. Wer ein E-Auto besitzt und nutzt, stößt im Vergleich zu einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor im Fahrbetrieb lokal weniger CO₂ aus. Die tatsächliche Einsparung hängt von weiteren Faktoren wie Strommix und Fahrzeugnutzung ab. Daher wird diese Einsparung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur THG-Quote pauschal angerechnet und kann über einen zugelassenen Dienstleister zertifiziert werden.

Die Quote wird von spezialisierten Dienstleistern vermittelt, die Zertifikate von E-Auto-Besitzerinnen und -Besitzern aufkaufen und an quotenpflichtige Unternehmen verkaufen. Die Auszahlung der THG-Quote erfolgt wenige Wochen nach Beantragung durch den Zwischenhändler.
Derzeit beträgt die THG-Quote 12 % und wird bis 2030 auf 25 % steigen. Geregelt ist das im Bundes-Immissionsschutzgesetz (§ 37a BImSchG).

Zwei Frauen sitzen lächelnd in einem Auto, das vor einer AMTRON 4You 100 Wallbox steht.

Sichere dir jetzt die THG-Prämie!

MENNEKES macht es dir einfach, dir die THG-Prämie zu sichern. Durch den Verkauf deiner THG-Quote kannst du eine Prämie von mehreren Hundert Euro im Jahr bekommen und so deine private Wallbox finanzieren.

THG-Prämie direkt über MENNEKES beantragen

Wer kann von der THG-Quote profitieren?

Mineralölunternehmen haben verschiedene Möglichkeiten, ihre THG-Quote zu erfüllen und damit Strafzahlungen von 600 € pro überschrittener Tonne CO₂ zu vermeiden. Sie können beispielsweise mehr Biokraftstoff verkaufen, Biokraftstoff zu Diesel oder Benzin beimischen oder Verschmutzungsrechte, sogenannte THG-Quoten, von anderen Unternehmen kaufen.

Elektroauto-Besitzerinnen und -Besitzer können durch den Verkauf von CO₂-Zertifikaten Einnahmen erzielen. Die Prämie wird dabei jährlich ausgezahlt. Du hast die Möglichkeit, eine feste Preisvereinbarung oder einen variablen Preis zu wählen. Durch den Verkauf der THG-Quote werden Elektroauto-Besitzerinnen und -Besitzer belohnt und finanzielle Anreize für Elektromobilität gesetzt.

Was sind die Voraussetzungen, um die THG-Quote zu verkaufen?

Will eine E-Auto-Halterin oder ein E-Auto-Halter ihre oder seine THG-Quote verkaufen, geht dies nur über Zwischenhändler. Der Dienstleister leitet den Antrag an das Umweltbundesamt weiter und handelt die THG-Quote mit Ankäufern aus der Mineralölindustrie aus.

Das musst du bei der Beantragung beachten:

  • Antragstellende Person und Fahrzeughalterin bzw. Fahrzeughalter des Elektrofahrzeugs müssen dieselbe Person sein. Das vollelektrisch angetriebene Fahrzeug kann ein Personenkraftwagen, ein versicherungspflichtiges Zweirad oder auch ein Nutzfahrzeug sein.
  • Der Antrag zur THG-Quote ist fristgerecht bei einem der Anbieter einzureichen. Hierzu füllt man ein Online-Formular aus und übermittelt den Fahrzeugschein.
  • Wenn du den Antrag stellen möchtest, ist eine Zustimmung zu den Vertragsbedingungen des Anbieters erforderlich. Bei den Auszahlungsmodalitäten und der Vertragslaufzeit gibt es oft verschiedene Optionen, unter denen du frei auswählen kannst.

Was sind die Vorteile der THG-Quote für Elektroautos?

Die THG-Prämie für E-Autos bietet viele, attraktive Vorteile. Einige der Hauptvorteile für dich sind:

  1. Elektroauto-Besitzerinnen und -Besitzer erhalten beim Verkauf der THG-Quote eine finanzielle Belohnung für ihre Entscheidung zu einem vollelektrischen Auto.
  2. Die vereinfachte Form, die THG-Quote über Zwischenhändler zu beantragen, erleichtert und beschleunigt das gesamte Antragsverfahren.
  3. Die Prämie wird jährlich ausgezahlt. Somit ist eine regelmäßige Einnahmequelle bis mindestens 2030 gewährleistet, auch wenn der Auszahlungsbetrag schwanken kann.
  4. Beim Beantragen der THG-Quote besteht oft die Möglichkeit, zwischen einem Festpreis und einem variablen Preis zu wählen. So kannst du ganz nach persönlicher Präferenz auf Nummer sicher gehen oder auf steigende Quoten setzen.
Zwei Holzklötze mit einem freundlichen und einem traurigen Gesicht

Was sind die Nachteile bei dem Verkauf der THG-Quote?

In seltenen Fällen kann sich die Zertifizierung und Auszahlung der THG-Quote verzögern, da die Anträge sorgfältig bearbeitet werden müssen. Die Auszahlungsbeträge können schwanken. Das wird verursacht durch marktdynamische Prozesse und die Quotenberechnung. Eine Garantie für stetig steigende Quoten gibt es nicht und eine sichere Ertragsprognose ist kaum möglich. Trotzdem soll die THG-Quote im Rahmen des deutschen THG-Quotensystems Anreize zur Verringerung von Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor schaffen.

Hinweis

Die THG-Quote alleine ist kein Nachweis für eine gute Klimabilanz

Die THG-Quote ist ein gesetzlicher Fördermechanismus für vollelektrische Fahrzeuge. Die Auszahlung einer THG-Prämie stellt keinen Nachweis dafür dar, dass ein Fahrzeug oder seine Nutzung klimaneutral ist. Die individuelle Umwelt- und Klimabilanz hängt von weiteren Faktoren wie Strommix, Nutzung und Herstellung ab.

Muss man die THG-Prämie versteuern?

Privatpersonen müssen die THG-Quote seit 2022 nicht mehr versteuern. Gab es zuvor noch einen Freibetrag, bleiben die THG-Auszahlungen für private Nutzende eines E-Autos seither unabhängig von der Höhe steuerfrei. Anders sieht es bei Gewerbetreibenden aus. Sie müssen alle Erlöse aus dem THG-Quotenhandel, einschließlich der THG-Prämie und eventueller Werbeboni, als Teil des Gewinns versteuern. Die THG-Auszahlung stellt in diesem Fall eine Betriebseinnahme dar.

Für welche Fahrzeuge gilt die THG-Quote?

Für die THG-Quote kommen nur rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge infrage. Dies können Pkw, Lkw oder Busse mit Batterie oder Brennstoffzelle als Energieträger sein. Auch versicherungspflichtige Zweiräder mit Elektroantrieb können zur THG-Quote angemeldet werden. Für Leichtkrafträder, die nicht versicherungspflichtig sind, kann keine THG-Quote beantragt werden. Gleiches gilt für E-Bikes und E-Scooter.

Kann man die THG-Quote auch für ein Hybrid-Fahrzeug beantragen?

Nein. Für Hybrid-Fahrzeuge, einschließlich Plug-in-Hybride, kann keine Treibhausgasminderungsquote beantragt werden. Die THG-Quote gilt ausschließlich für vollelektrische Fahrzeuge und wurde speziell für diese Kategorie entwickelt, um die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor zu reduzieren.

Werden die THG-Quoten steigen?

Die Entwicklung der THG-Quoten in den nächsten Jahren lässt sich nur schwer voraussagen. Während die fortschrittliche Ausgestaltung des THG-Programms für einen Anstieg der THG-Prämien spricht, können sich Einflüsse wie der nationale Energiemix oder die steigende Anzahl von Elektroautos dämpfend auf die THG-Quoten auswirken.

Wie funktioniert der Verkauf der THG-Quote?

THG-Anbieter finden

So findest du einen geeigneten Dienstleister für die Beantragung der THG-Quote:

  • Suche im Internet nach Anbietern, die sich als Dienstleister für die Beantragung der THG-Quote empfehlen. Informiere dich über Leistungen, Konditionen und Antragsverfahren.
  • Vergleiche die Angebote und beachte die Höhe der Prämie, der Bearbeitungsgebühren und der Dauer des Antragsverfahrens.
  • Lies Erfahrungsberichte oder Bewertungen von anderen Elektroautobesitzern, die bereits eine THG-Prämie beantragt haben.
  • Nutze führende Vergleichsportale, um einen geeigneten Partner für die Beantragung der THG-Quote zu finden.

Fahrzeugschein übermitteln

Der Fahrzeugschein enthält die genauen Fahrzeugdaten und dokumentiert den Fahrzeughalter. Durch das Hochladen des Fahrzeugscheins beim Beantragen der THG-Quote liefern Antragstellende wichtige Nachweise und sie stellen sicher, dass das zur Teilnahme am THG-Programm berechtigte Fahrzeug zügig zertifiziert wird.

Prüfung durch das Umweltbundesamt

Das Umweltbundesamt prüft die eingereichten Anträge und bescheinigt die THG-Quote gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Das Umweltbundesamt spielt eine wichtige Rolle im Antrags- und Zertifizierungsprozess der THG-Quote und stellt sicher, dass die Quote korrekt zugeteilt und die Prämie ausgezahlt wird. Antragstellende treten dabei nicht direkt mit dem Umweltbundesamt in Kontakt, sondern über den zwischengeschalteten Dienstleister.

Auszahlung der THG-Quote

Sobald eine positive Rückmeldung des Umweltbundesamtes zur THG-Quote vorliegt, steht der Auszahlung nichts mehr im Wege. Von der Rückmeldung des UBA bis zur Überweisung der THG-Prämie vergehen in der Regel wenige Wochen.

Fazit

Beim Fahren eines E-Autos werden im Vergleich zu Verbrennern lokal im Fahrbetrieb CO₂-Emissionen eingespart. Im Rahmen des gesetzlichen THG-Quotensystems können Halterinnen und Halter vollelektrischer Fahrzeuge hierfür eine jährliche Prämie erhalten. Wer von seinem Recht auf die THG-Prämie keinen Gebrauch macht, verschenkt jedes Jahr einige Hundert Euro. Der Aufwand zur Beantragung ist relativ gering: Du kannst die THG-Quote bei MENNEKES in wenigen Schritten online beantragen!

Weitere Infos zum Thema E-Auto laden