Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Die THG-Prämie ist eine Unterstützung, die Haltern eines Elektroautos jedes Jahr zusätzliches Geld einbringt. THG steht für Treibhausgasminderungsquote. Die Höhe der THG-Prämie hängt von verschiedenen Faktoren ab, kann sich jährlich ändern und schwankt. Die gute Nachricht: Für Privatpersonen bleiben die Erlöse aus der THG-Prämie seit 2022 unabhängig von der Höhe steuerfrei.
Du kannst als E-Auto-Halter die THG-Prämie beantragen, indem du CO2-Einsparungen deines umweltfreundlichen Fahrzeugs beim Umweltbundesamt geltend machst und auf die THG-Quote anrechnen lässt. Bei MENNEKES ist das in nur 3 Schritten möglich.
Dein Antrag wird über einen Zwischenhändler abgewickelt, der die Zertifikate von Antragstellern bündelt und als Paket an Mineralölunternehmen verkauft. Durch den Ankauf können Konzerne die Vorgaben des Gesetzgebers leichter erfüllen und den Anteil erneuerbarer Energien im Vertriebsmix auf das geforderte Maß aufstocken.
Prüfe zunächst, ob dein Fahrzeug antragsberechtigt ist. Grundvoraussetzungen sind eine Versicherungspflicht und der rein elektrische Antrieb. Bist du als Halter korrekt im Fahrzeugschein eingetragen? Dies ist eine Voraussetzung für die Zuteilung und Auszahlung der Prämie.
Registriere als erstes dein E-Auto bei uns auf der Webseite und lade den Fahrzeugschein hoch. Deine Daten werden an unseren Kooperationspartner Elektrovorteil übermittelt. Dieser bündelt die Anträge der Kunden und bietet diese als Quoten-Paket Mineralölunternehmen zum Kauf an. Nach ca. 5–6 Monaten wird dir die THG-Prämie ausgezahlt. Einfacher geht’s nicht!
Bist du Halter eines rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugs, kannst du die THG-Prämie beantragen. Das Fahrzeug muss nicht im Besitz des Halters sein, sondern kann auch finanziert, geleast oder ein Dienstwagen sein. Antragsberechtigt sind die Fahrzeugkategorien Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Busse und versicherungspflichtige Zweiräder. Für Hybridfahrzeuge kann keine THG-Prämie beantragt werden, unabhängig von der technischen Auslegung eines Hybridfahrzeugs.
Prüfe, ob dein Elektroauto oder Elektrozweirad die Voraussetzungen für die THG-Prämie erfüllt und ob du als Fahrzeughalter im Fahrzeugschein eingetragen sind. Beim THG-Prämie-beantragen bitte auf die Antragsfrist achten! Du kannst die THG-Prämie bis zum 15. November des jeweiligen Jahres beantragen. Vom 16. November 2025 bis zum 31. Dezember 2025 ist es nicht möglich, THG-Quoten auf Basis von Fahrzeugpauschalen beim Umweltbundesamt zu beantragen.
Mit dem Hochladen des Fahrzeugscheins – der Zulassungsbescheinigung Teil 1 – erbringst du als Antragsteller bereits zwei wichtige Nachweise.
Der Fahrzeugschein belegt, dass es sich um ein versicherungspflichtiges Elektrofahrzeug mit reinem Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb handelt. Für elektrische Leichtkraftfahrzeuge, Elektroroller und S-Pedelecs, die von der Versicherungspflicht befreit sind, lässt sich keine THG-Prämie beantragen. Dies lässt sich auch nicht mehr durch eine freiwillige Versicherung umgehen.
Der Fahrzeugschein weist den Halter des Fahrzeugs nach, denn nur der Fahrzeughalter kann die THG-Prämie beantragen.
Für das Antragsformular werden außerdem personenbezogene Daten und die Anschrift des Fahrzeughalters sowie eine Bankverbindung zwecks Überweisung der THG-Prämie benötigt.
Die konkrete Höhe der THG-Quote in Deutschland wird im Rahmen des Nationalen Emissionshandelssystems (nEHS) festgelegt. Aktuell beträgt die Quote 6 % und wird in den kommenden Jahren schrittweise auf 25 % im Jahr 2030 erhöht. In der nachfolgenden Übersicht siehst du die THG-Prämie für die einzelnen Fahrzeugklassen.
Die Höhe der THG-Prämie hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Wenn der Anteil erneuerbarer Energien wie Sonne oder Wind zur Erzeugung von Ladestrom bundesweit steigt, hat dies einen positiven Einfluss auf die Prämie. Umgekehrt drückt ein hoher Anteil fossiler Energieträger den Marktpreis. Mineralölunternehmen müssen in den kommenden Jahren einen wachsenden Anteil ihres Portfolios aus erneuerbaren Quellen decken. Dies wird voraussichtlich zu einer steigenden Nachfrage nach Zertifikaten und potenziell höheren THG-Prämien führen.
Je mehr Elektroautos auf den Straßen fahren, desto größer wird das Angebot an THG-Quoten. Das könnte sich wiederum dämpfend auf die THG-Prämien auswirken.
übliches Elektroauto 60 €
zulassungspflichtig 60 €
Fahrzeugklasse N1 ab 90 €
Fahrzeugklasse M3 2160 €
Durch unseren Kooperationspartner erfolgt die Auszahlung etwa innerhalb von vier Monaten. Die Auszahlung der THG-Prämie kann jedoch je nach Anbieter und Auszahlungsmodalität variieren. Bei hohem Auftragseingang kann es zu längeren Wartezeiten kommen, da das Umweltbundesamt mehr Zeit für die Bearbeitung der Anträge benötigt.
Der Gesetzgeber hat die THG-Prämie zunächst bis zum Jahr 2030 festgeschrieben. Die THG-Quote steigt Jahr für Jahr an, von ursprünglich 6 % im Jahr 2021 auf 25 % im Jahr 2030. Dies erhöht die Nachfrage nach THG-Zertifikaten und lässt in den nächsten Jahren wieder auf lukrative THG-Prämien hoffen. Wie es nach 2030 weitergeht, ist noch unsicher und von vielen Entwicklungen abhängig.
Wer sich nur für ein Jahr an seinen THG-Anbieter bindet, hat es mit dem Anbieterwechsel leicht. Eine Kündigung ist überflüssig. Im neuen Vertragsjahr lässt sich ein anderer Vertragspartner wählen, um von der THG-Prämie mit den besten Konditionen zu profitieren. Beachte: Bei einem Vertragszeitraum von zwei oder drei Jahren ist ein Wechsel zu einem anderen THG-Prämienanbieter erst nach Ablauf des gesamten Vertragszeitraums möglich. Wurde eine Zusage zur Höhe der THG-Prämie gemacht, bezieht sich diese in Langzeitverträgen nur auf das erste Vertragsjahr – auch das solltest du als Antragsteller im Auge behalten.
Um die THG-Prämie zu erhalten, ist es nicht erforderlich, das Elektroauto mit Ökostrom zu laden. Es können uneingeschränkt alle Ladevorrichtungen genutzt werden, um Strom aus jeder beliebigen Quelle zu beziehen.
Die THG-Quote (Treibhausgas-Quote) ist ein Instrument, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und wurde in einigen Ländern, u. a. Deutschland, eingeführt. Sie schreibt vor, dass Hersteller und Importeure von Kraftstoffen und Energieträgern einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien in ihren Produkten nachweisen müssen.
Weitere Informationen zur THG-QuoteJa, die Prämie musst du jedes Jahr neu beantragen. Nach der Registrierung über unsere Webseite wirst du jedes Jahr rechtszeitig an die anstehende Beantragung erinnert und musst der Abwicklung durch Elektrovorteil nur noch zustimmen.
Nein, Hybrid-Fahrzeuge und Plug-In-Hybride sind von der THG-Prämie ausgeschlossen.
Die Höhe der THG-Prämie hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Neben Angebot und Nachfrage wirken sich derzeit ein gestiegener Emissionsfaktor und Kraftstoff-Importe aus Asien auf die Preisentwicklung aus. Es gibt wichtige Aspekte, die du beim Beantragen der THG-Quote beachten solltest.
MENNEKES macht es dir denkbar einfach, von der THG-Quote zu profitieren. Mach den ersten Schritt und werde belohnt für deine CO2-Einsparung. Beantrage noch heute deine Prämie!
Entdecke die Vielfalt der Bezahloptionen für das E-Auto-Laden an öffentlichen Ladesäulen. So viel verraten wir: Das E-Auto laden ohne Ladekarte wird immer beliebter und einfacher.
E-Auto laden ohne Ladekarte
Erfahre, wie bidirektionales Laden E-Autos in mobile Stromspeicher verwandelt. Welche E-Autos und Wallboxen bieten diese Zukunftstechnologie für Energieautarkie und Netzstabilisierung?
Bidirektionales Laden
Batterieschonendes AC-Laden oder rasantes DC-Laden? Das hängt davon ab, wann, wie und wo du dein E-Auto aufladen möchtest. Erfahre hier alles Wissenswerte rund um das Laden mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC).
AC- oder DC-Laden