Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Auf dem Markt gibt es verschiedene Arten von Wallboxen – einige mit und einige ohne integrierten Stromzähler. Eine „normale“ Wallbox ohne eigenen Stromzähler bietet eine Steckverbindung für das Ladekabel und verbindet das Elektroauto mit dem Wechselstrom. Diese Variante ist in der Regel ausreichend, wenn der gesamte Stromverbrauch im Einfamilienhaus gesammelt verrechnet werden soll, ohne den Anteil des Elektroautos zu berücksichtigen.
Wenn jedoch ein umfassender Überblick und eine detaillierte Abrechnung gewünscht wird, gibt es zwei Möglichkeiten:
Bei den Stromzählern muss man wiederum unterscheiden zwischen ungeeichten Stromzählern, MID-zertifizierten Stromzählern und mess- und eichrechtskonformen Stromzählern. Die richtige Zählerauswahl hängt davon ab, ob der Ladestrom kWh-genau abgerechnet werden soll oder nicht.
Notwendig ist ein separater Stromzähler nicht. Wenn allerdings der Stromverbrauch des E-Autos interessiert oder Strom aus regenerativen Energien geladen werden soll, dann ist ein Zwischenzähler nötig. Die einfachste und günstigste Option ist eine Wallbox mit ungeeichtem Stromzähler, der den geladenen Strom misst und digital überträgt, beispielsweise an eine App. Da keine Abrechnung nach einzelnen Nutzern vorgesehen ist, ist eine Zertifizierung nicht erforderlich. Beispiele dafür sind Unternehmen, die ihren Mitarbeitern kostenlosen Ladestrom für private Fahrzeuge zur Verfügung stellen, oder Hausbesitzer, die lediglich ihren Stromverbrauch überprüfen wollen.
Wallboxen mit MID-Zählern gewährleisten eine kWh-genaue, manipulationssichere Messung des geladenen Stroms. MID steht für „Measurement Instruments Directive“ und ist eine europäische Richtlinie, die die Anforderungen an Messgeräte festlegt. Die MID setzt bei Stromzählern eine Konformitätsbewertung durch einen zertifizierten Hersteller einer Ersteichung durch eine nationale Behörde gleich. Ein zusätzliches Eichen des Zählers ist nicht erforderlich.
Wallboxen mit MID-Zählern kommen vor allem im privaten Bereich für die Abrechnung im Innenverhältnis zum Einsatz, wenn z. B. Arbeitnehmer ihren Dienstwagen zu Hause laden und den Ladestrom mit dem Arbeitgeber abrechnen möchten oder bei Wallbox-Sharing-Szenarien, bei denen Verbrauch und Kosten den Nutzern zugeordnet werden sollen.
Im halb-öffentlichen Raum sind Wallboxen mit MID-konformen Zählern erlaubt, wenn der Ladestrom nur per Jahres-/Monats-Pauschale oder kostenlos abgegeben wird. Beispiele sind hierfür sind Parkplätze von Unternehmen, Supermärkten oder Hotels.
Als echter Allrounder überzeugt die 22 kW-Wallbox AMTRON® 4You 560 mit einem integrierten MID-Zähler und zukunftssicherer, smarter Technologie. Ob intelligentes Solarladen oder Dienstwagenabrechnung per App – die MENNEKES Wallbox punktet mit vielfältigen Features. Sie ist ab Anfang 2025 lieferbar.
AMTRON® 4You 500 entdeckenAlternativ zur Wallbox mit integriertem Stromzähler besteht die Möglichkeit, einen separaten MID-Stromzähler – vom lokalen Netzbetreiber zur Verfügung gestellt oder vom Wallbox-Besitzer selbst gekauft – außen an einer vorhandenen Wallbox anzuschließen. Außerdem können manche Ladesysteme mit entsprechenden Umrüstsets vom Wallbox-Hersteller nachträglich mit Stromzählern ausgestattet werden.
Die notwendigen Arbeiten erfordern in der Regel den Einsatz eines qualifizierten Elektrikers, eines spezialisierten Dienstleisters oder des Wallbox-Herstellers, um sicherzustellen, dass der nachgerüstete MID-Zähler den technischen Standards entspricht und ordnungsgemäß installiert wird. Da eine Wallbox aber ohnehin an einem separaten Stromkreis angeschlossen sein muss, ist das problemlos möglich.
Eine Wallbox mit eichrechtskonformem Stromzähler ist in Deutschland Pflicht, wenn eine Abrechnung gegenüber Dritten erfolgt. Dabei müssen die abgerechneten Kilowattstunden exakt mit den verbrauchten Kilowattstunden übereinstimmen. Die geladene Strommenge muss dem Nutzer sofort ersichtlich und überprüfbar sein. Zusätzlich müssen die Messdaten manipulationssicher, datenschutzkonform und dauerhaft gespeichert werden. Beispiele dafür sind kostenpflichtige Lademöglichkeiten in halb- oder öffentlichen Bereichen wie Parkhäuser oder Kundenparkplätze. Dabei darf nicht nur nach Verbrauch abgerechnet werden, sondern auch zusätzlich eine feste oder zeitabhängige Gebühr erhoben werden.
Eine Wallbox mit integriertem Stromzähler bietet eine Reihe von Vorteilen. Sie ermöglicht eine genaue Messung und Überwachung des Energieverbrauchs während des Ladevorgangs. Je nach individuellen Anforderungen und den gesetzlichen Bestimmungen muss es eine Wallbox mit einem MID-Zähler oder einem eichrechtskonformen Stromzähler sein. Während ersterer Zähler „nur“ konformitätsbewertet und für die Abrechnung im Innenverhältnis ausreichend ist, ist letzterer ein „echtes“ geeichtes Messgerät und in halb-/öffentlichen Bereichen für die Abrechnung gegenüber Dritten erforderlich. Dafür steht Ladeinfrastruktur-Betreibern eine große Bandbreite an eichrechtskonformen Wallboxen und Ladesäulen mit integrierten Stromzählern zur Verfügung.
Auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten und unabhängig zu sein. Wir zeigen dir, welche Voraussetzungen der Stellplatz haben muss und was es sonst noch zu beachten gibt.
Voraussetzungen Wallbox zu Hause
Nach dem Kauf deines E-Autos fragst du dich sicher, welche Ladestation du kaufen sollst. Erfahre alles rund um die Frage, welche Wallbox für dich geeignet ist und welche Unterschiede zwischen den beiden Varianten 11 kW und 22 kW bestehen.
Wallbox 11 oder 22 kW?
Der Kauf einer Wallbox bietet dir zahlreiche Vorteile. Während das Auto zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz steht, kannst du bequem kostengünstig laden und mit voller Batterie die täglichen Fahrten antreten. Erfahre hier, was du vor dem Kauf beachten solltest und wo du eine MENNEKES Wallbox kaufen kannst.
Wallbox kaufen