Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Die Umweltplakette für Elektroautos sorgt immer wieder für Diskussionen in Deutschland. Denn in vielen Städten müssen auch Elektroautos mit einer Umweltplakette ausgestattet sein, um in sogenannte Umweltzonen fahren zu können. Ein aktuelles Beispiel aus Bayern verdeutlicht die Relevanz dieses Themas: Ab Januar 2023 wurde für Elektroautos in diesem Bundesland die Pflicht zur Umweltplakette aufgehoben.
Elektrofahrzeuge sind dort von der Verpflichtung zur Anbringung einer Umweltplakette befreit, was zu einer Ausnahme in der Regelung führt. Dies gilt allerdings nur in Bayern, während in anderen Bundesländern weiterhin die Umweltplakette erforderlich ist. Das zeigt, wie sich die Bestimmungen zur Umweltplakette je nach Region unterscheiden können und welche Bedeutung das Thema für dich als E-Auto-Besitzer hat.
Erfahre, welche Plakette du wirklich benötigst und wie die Regelung in den verschiedenen Städten und Umweltzonen ist. Dieser Artikel gibt dir einen Überblick, warum auch Elektroautos nicht immer von der Pflicht zur Umweltplakette ausgenommen sind und was du dabei beachten musst.
Die Umweltplakette ist ein Aufkleber, der anzeigt, in welche Schadstoffgruppe ein Fahrzeug fällt. Ursprünglich wurde sie nicht nur eingeführt, um den Verkehr in städtischen Gebieten zu steuern, sondern auch, um die Luftqualität nachhaltig zu verbessern. Nachfolgend findest du eine Übersicht zu den Umweltzonen und zum Ziel der Plakette:

Die ersten Umweltzonen in Deutschland wurden bereits 2008 eingeführt. Elektroautos, die keinerlei Abgase ausstoßen, mussten sich erst später an die Regelungen anpassen.

Das Ziel der Umweltplakette ist eindeutig. Sie soll vorrangig helfen, die Luftqualität in deutschen Städten zu optimieren, indem der Verkehr von Fahrzeugen mit hohen Schadstoffemissionen reduziert wird.

Auch wenn ein E-Auto keine Emissionen verursacht, muss es eine Umweltplakette tragen, um in den Umweltzonen fahren zu dürfen. Dies dient der Einheitlichkeit und der Identifizierung aller Fahrzeuge innerhalb der jeweiligen Zonen.
Die Plakette zeigt demnach an, wie hoch die Schadstoffemissionen eines Kraftfahrzeugs sind, was besonders in stark frequentierten Umweltzonen eine Rolle spielt.
In deutschen Städten bestimmen die jeweiligen Umweltzonen, welche Fahrzeuge mit bestimmten Abgaswerten fahren dürfen. Diese Zonen wurden eingeführt, um den Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Ausstoß zu verringern. Ursprünglich wurden Umweltplaketten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren eingeführt, aber auch Elektroautos müssen in vielen Städten eine Umweltplakette aufweisen – und das, obwohl sie keine schädlichen Emissionen ausstoßen. Der Grund dafür ist, dass die Plakette nicht nur die Schadstoffemissionen eines Fahrzeugs abbildet, sondern auch eine einheitliche Kennzeichnung innerhalb der Umweltzonen ermöglicht.
In Deutschland benötigen Elektroautos eine grüne Umweltplakette, da sie zur Schadstoffgruppe 4 gehören. Aufgrund der Tatsachen, dass sie keine schädlichen Emissionen ausstoßen, dürfen sie alle Umweltzonen uneingeschränkt befahren.
Während reine Elektrofahrzeuge immer emissionsfrei fahren, trifft das auf Plug-in-Hybride nicht zwangsläufig zu. Das liegt an der Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor. Je nach Nutzung des Verbrennungsmotors kann sich ihre Schadstoffklasse unterscheiden. Nur wenn sie bestimmte Emissionsgrenzwerte einhalten, dürfen sie ebenfalls eine grüne Plakette erhalten.
Das E-Kennzeichen wird an Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride mit mindestens 40 km elektrischer Reichweite vergeben. Das E-Kennzeichen bringt in einigen Städten praktische Vorteile wie kostenloses Parken oder die Nutzung von Busspuren, ersetzt aber nicht die Umweltplakette. Die grüne Umweltplakette (Schadstoffgruppe 4) wird demnach nur an Fahrzeuge vergeben, die strenge Abgasnormen einhalten. Daneben gibt es drei weitere Schadstoffgruppen. Hier findest du noch einmal alle Schadstoffgruppen aufgelistet mit den jeweiligen Kriterien:

Die jeweilige Plakette hängt also primär vom Emissionsstandard des Fahrzeugs ab und bestimmt, ob es in Umweltzonen fahren darf oder nicht. Lediglich Fahrzeuge mit der grünen Plakette (Schadstoffgruppe 4) sind uneingeschränkt zugelassen.
Nicht jedes Fahrzeug muss eine Umweltplakette haben. Es gibt einige Ausnahmen:

Oldtimer, Motorräder und Sonderfahrzeuge wie Krankenwagen sind von der Umweltplakette ausgenommen, da sie oft nicht in den Umweltzonen fahren oder besondere Regelungen gelten.

Fahrzeuge mit einem H-Kennzeichen (für historische Fahrzeuge) sind ebenfalls von der Pflicht zur Umweltplakette befreit, unabhängig von der Schadstoffemission.
Die Umweltplakette für ein Elektroauto kann an verschiedenen Stellen erworben werden:
Elektroautos mit einem E-Kennzeichen bieten – wie bereits angedeutet – einige angenehme Vorteile: So dürfen Fahrzeuge mit dieser Kennzeichnung in vielen Städten Busspuren nutzen, profitieren von Sonderrechten wie kostenlosem Parken und erhalten oft Zufahrtsberechtigungen zu bestimmten Zonen.
Dennoch ersetzt das E-Kennzeichen nicht die Pflicht zur Umweltplakette. Beide Kennzeichnungen sind erforderlich und erfüllen unterschiedliche Zwecke. Im Folgenden werden die Konsequenzen betrachtet, die entstehen können, wenn eine notwendige Umweltplakette fehlt.
Wenn du ohne die erforderliche Umweltplakette in eine Umweltzone fährst, drohen hohe Bußgelder:
Informiere dich daher immer rechtzeitig, ob du eine Plakette benötigst und bringe diese gut sichtbar an, um unnötige Strafen zu vermeiden.
Die Umweltplakette für Elektroautos wird auch im Bundestag immer wieder diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Bürokratieabbau und Umweltschutz.
Die Umweltplakette wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, besonders, wenn es um die Verbesserung der Luftqualität geht.
Die Umweltplakette ist für E-Autos ein notwendiges Übel, um in Umweltzonen zu fahren. Auch wenn die Diskussion über ihre Notwendigkeit weitergeht, bleibt sie vorerst eine Pflicht, die du als Fahrzeugbesitzer beachten solltest. Der Diskurs rund um die Umweltplakette für Elektroautos zeigt auch, wie wichtig eine nachhaltige und klare Infrastruktur für die Mobilität der Zukunft ist.
MENNEKES, als einer der führenden Anbieter von Ladelösungen, setzt genau hier an: Mit innovativen Ladesystemen und einem umfassenden Portfolio an Produkten und Dienstleistungen unterstützt MENNEKES nicht nur Unternehmen, sondern auch Städte dabei, Elektromobilität nachhaltig und effizient zu gestalten.
Ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer – profitiere von Elektro-Firmenwagen mit Umweltbonus, Steuervorteilen und einfacher Abrechnung für das E-Auto-Laden zu Hause. Wir erklären, wie das geht.
Dienstwagenabrechnung
Mit Plug and Charge wird das Aufladen deines Elektrofahrzeugs so einfach wie nie zuvor. Du brauchst keine Ladekarten oder Smartphone-Apps mehr. Verbinde einfach dein E-Auto mit der Ladestation und der Ladevorgang startet automatisch!
Plug and Charge
Entdecke die Vielfalt der Bezahloptionen für das E-Auto-Laden an öffentlichen Ladesäulen. So viel verraten wir: Das E-Auto laden ohne Ladekarte wird immer beliebter und einfacher.
E-Auto laden ohne Ladekarte