Mann steht in der Garage neben einer Wallbox und einem E-Auto

Wallboxen für Garage oder Carport

Erfahre, welche Voraussetzungen Garage und Carport erfüllen müssen und was bei der Installation der Wallbox berücksichtigt werden muss.
Abstract

Sowohl Garage als auch Carport eignen sich grundsätzlich für die Installation einer Wallbox. Je nach Standort unterscheiden sich jedoch Anforderungen an Witterungsschutz, Leitungsführung, Montageaufwand und Zugänglichkeit. Der Ratgeber vergleicht beide Optionen und zeigt, welche Faktoren bei der Standortwahl berücksichtigt werden sollten. So findest du eine Lösung für deine individuelle Wohn- und Parksituation.

Inhalt

Wallbox in der Garage oder im Carport anschließen

Grundsätzlich kannst du je nach den örtlichen Gegebenheiten entscheiden, wo du deine Wallbox installieren lässt. Sowohl die Garage als auch ein Carport ermöglichen eine flexible Nutzung des E-Autos. Vor der Anbringung der Wallbox in Carport oder Garage solltest du einen Fachbetrieb kontaktieren, da bei der Planung einige Punkte zu beachten sind, um die einwandfreie Betriebssicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Ein Elektrofachbetrieb weiß, welche Sicherheitsvorschriften bei der Montage einer Wallbox in einer Garage erfüllt werden müssen und kann Installation und Verkabelung fachgerecht durchführen.

Darf man eine Wallbox in der Garage oder im Carport installieren?

Die Anbringung einer Wallbox in einer Garage oder einem Carport ist erlaubt und gängige Praxis. Viele Besitzerinnen und Besitzer von E-Autos entscheiden sich für diesen Standort, denn so lässt sich das Elektrofahrzeug zu allen Standzeiten bequem laden. 

Es lassen sich zudem günstige Stromtarife nutzen, die von vielen Energieversorgern zu Zeiten einer schwachen Netzauslastung angeboten werden. Auch Mieterinnen und Mieter eines Garagenplatzes können dort häufig eine Wallbox installieren lassen, wenn sie die anfallenden Kosten für Installation und Inbetriebnahme übernehmen. 

Welche Voraussetzungen müssen Garage oder Carport für die Wallbox-Installation erfüllen?

Der mit der Installation der Wallbox beauftragte Fachbetrieb prüft, ob die elektrische Infrastruktur für den Betrieb der Wallbox in Carport oder Garage geeignet ist. Bei Bedarf kann er ein Angebot zur leistungsgerechten Erweiterung der Verkabelung unterbreiten. 

Um Firmware-Updates der Wallbox in Carport oder Garage durchführen zu können, sollte sich die Ladestation im WLAN-Bereich des häuslichen Routers befinden. Ist dies nicht der Fall, kann ein Repeater die WLAN-Abdeckung erweitern. Alternativ kann die Wallbox je nach Modell zur Einrichtung auch per Kabel mit einem Laptop verbunden werden.

Braucht man Starkstrom für den Anschluss einer Wallbox?

Wem eine Wallbox für Carport oder Garage mit einer Ladeleistung von 3,7 kW genügt, kommt mit einem 1-pasigen 230-Volt-Wechselstromanschluss aus. Leistungsstärkere Wallboxen mit 11 kW und 22 kW Ladeleistung erfordern einen 3-phasigen 400-Volt-Drehstromanschluss. Diese Anschlussart ist auch als Starkstromanschluss bekannt. Unabhängig von Leistung und Art des Stromanschlusses darf eine Wallbox in Carport und Garage nur von einem Fachbetrieb angeschlossen werden. 

Wo ist die beste Position für das Anbringen einer Wallbox in einer Garage oder im Carport?

Eine Wallbox im Carport oder in der Garage sollte gut zugänglich positioniert werden. Eine einfache Handhabung kommt dem gesamten Nutzerkreis entgegen. Daher sollten Montagehöhe und Ladekabellänge auf die Nutzerinnen und Nutzer sowie das E-Auto abgestimmt werden.   

Das Ladekabel muss zwar lang genug sein, um es bequem anschließen zu können, doch Vorsicht: Ein langes Ladekabel kann auch eine Stolperfalle darstellen. Ist ein Display auf der Wallbox vorhanden, sollte es bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gut ablesbar sein.

Frau mit Kind in der Garage vor der Wallbox AMTRON 4You 500 mit gelben Cover

Geeignete Wallboxen für die Garage

Als moderne Wallboxen für den privaten Bereich kombinieren die Produkte der AMTRON® 4You Familie einfaches Handling mit aktueller und zuverlässiger Elektronik. Die Wallboxen eignen sich für unterschiedliche Situationen und können draußen oder drinnen installiert werden. Sie sind damit eine gute Wahl für die Garage. Die Wallboxen sind mit einer Ladeleistung bis zu 22 kW verfügbar. 

AMTRON® 4You Family kennenlernen
MENNEKES Wallbox-Konfigurator auf dem IPhone

Wie hoch sind die Kosten?

Die Gesamtkosten für Kauf, Installation und Inbetriebnahme einer Wallbox hängen von mehreren Faktoren ab, z. B. vom Wallbox-Modell, Funktionsumfang und Installationsaufwand. Nutze unseren Konfigurator, um eine Wallbox nach deinen Anforderungen zu finden und frage direkt einen Installationsbetrieb in deiner Nähe an, um ein Komplettangebot zu erhalten.

Wallbox konfigurieren

Braucht man eine spezielle Versicherung?

Es gibt keine spezielle Versicherung, die für Schäden an einer Wallbox eintritt. Wenn die Ladestation der Hauseigentümerin oder dem Hauseigentümer gehört, sind viele Schäden über die Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Bei Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage kann die Wallbox bereits als Versicherungsbestandteil inkludiert sein. Hat sich eine Mietpartei oder eine Wohnungseigentümerin bzw. ein Wohnungseigentümer eine Wallbox gekauft und installieren lassen, greift in der Regel die Hausratversicherung. In Fällen, in denen die Wallbox Schäden an anderer Stelle verursacht, kommt eine Kaskoversicherung oder eine Haftpflichtversicherung zum Zug. 

Haus mit Solaranlage

Wallbox in einer
Garage oder Carport
mit PV-Anlage
kombinieren

Ist eine Photovoltaik-Anlage mit ausreichendem Stromüberschuss vorhanden, können geeignete Wallboxen so konfiguriert werden, dass sie primär Strom aus der vorhandenen, häuslichen PV-Anlage beziehen. Ein intelligentes Lademanagement überwacht den Stromverbrauch im Haushalt und passt die für den Ladevorgang des Autos bereitgestellte Kapazität derart an, dass der von der PV-Anlage erzeugte Strom-Überschuss zum Laden genutzt wird.

PV-Wallbox entdecken

Fazit

Die Installation einer Wallbox in einer Garage oder im Carport hat einige Vorzüge. Die Unterbringung an einem geschlossenen oder doch zumindest überdachten Standort schützt die Wallbox gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Sturmschäden. Bei Installation der Wallbox in einem Carport oder einer Garage ist zudem oft bereits eine elektrische Infrastruktur vorhanden, die sich nutzen oder erweitern lässt. Garage und Carport bieten zudem einen gewissen baulichen Schutz vor unbefugtem Zugriff auf die Wallbox und erschweren eine unbefugte Nutzung, sodass in vielen Fällen auf eine Wallbox mit Zugangsschutz verzichtet werden kann.

Weitere Informationen rund um das Thema Wallbox