Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Angesichts des Klimawandels, Erdölknappheit und steigender Energiepreise ist es für Eigenheimbesitzer von großer Bedeutung, ihren selbst erzeugten Solarstrom effektiv nutzen und ihre Stromrechnung senken zu können. Hier kommen (Heim-)Energiemanagementsysteme ins Spiel, auch bekannt als Home Energy Management Systems (HEMS). Diese intelligenten Systeme optimieren den Eigenverbrauch, reduzieren die Abhängigkeit vom Netzstrom und fördern einen nachhaltigen Lebensstil. Zum Beispiel können Privathaushalte dank ihnen das Elektroauto mit eigener Solarenergie flexibel laden.
Ursprünglich für Industrie und Gewerbe entwickelt, sind Energiemanagementsysteme mittlerweile auch für private Haushalte verfügbar. Sie werden üblicherweise zusammen mit einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) und einem Batteriespeicher betrieben und mit steuerbaren Stromverbrauchern im Haushalt vernetzt. Bei modernen Speichersystemen ist das Energiemanagement schon integriert.
Das Ziel: Durch optimale Steuerung der Energieflüsse im Haus den selbst erzeugten Solarstrom effizient nutzen, den Netzstrombezug reduzieren und langfristig die Stromrechnung senken. Dafür überwacht das HEMS die Energieströme und verschiebt den Betrieb von zeitlich flexiblen Verbrauchern in Phasen mit viel Solarenergie. Die Devise lautet: Lieber eigener Solarstrom als teurer Netzstrom. So wird die Wäsche gewaschen oder das Elektroauto zu Hause geladen, wenn es für den Haushalt besonders günstig ist.
Das Energiemanagementsystem wird in der Regel als kompaktes Gerät im Zählerkasten installiert. Basierend auf kontinuierlichen Daten zu Stromerzeugung und -verbrauch im Haus und zusätzlichen Informationen wie Wetterdaten prognostiziert das System den Verbrauch und den Ertrag der PV-Anlage. Dadurch kann das Energiemanagementsystem den optimalen Zeitpunkt für den Betrieb steuerbarer Verbraucher bestimmen und anpassen.
Die Bedienung des Energiemanagementsystems erfolgt bequem über ein Endgerät, z.B. ein Smartphone, oder über ein benutzerfreundliches Online-Portal. Dort werden die Energiedaten übersichtlich und grafisch aufbereitet dargestellt. Zudem lassen sich auch individuelle Steuerungsregeln für einzelne Verbraucher im Haushalt festlegen. Die Integration in ein Smart Home und die Kommunikation mit Smartmeter sind ebenfalls möglich.
Mit einem Energiemanagementsystems können nur solche Geräte im Haushalt intelligent gesteuert werden, die einen zeitlich flexiblen Verbrauch zulassen. Beispiele hierfür sind Wallboxen, Wärmepumpen und bestimmte smarte Haushaltsgeräte. Um Einschränkungen zu vermeiden, können Hausbewohner im Voraus festlegen, welche Geräte Priorität haben oder bis zu welchem Zeitpunkt eine Aufgabe erledigt sein soll.
Die Kosten eines Energiemanagementsystems variieren je nach Anbieter und Leistungsumfang. Wenn eine Solaranlage oder ein Speicher gekauft wird, gibt es das HEMS oft auch günstiger oder sogar kostenlos. Zusätzliche monatliche Kosten fallen an, wenn eine Cloud-Lösung zur Visualisierung und Datenauswertung gewünscht ist. Die Investition lohnt sich, wenn der Eigenverbrauch zu größeren Einsparungen führt als die EEG-Einspeisevergütung.

Durch die Kombination von Photovoltaikanlage, Energiemanagementsystem, Solarstromspeicher und Wallbox können Privathaushalte ihren Überschuss an Solarenergie optimal nutzen, um ihr Elektrofahrzeug flexibel aufzuladen. Umweltbewusste Eigenheimbesitzer können so Geld sparen, ihre Abhängigkeit von öffentlichen Stromversorgern verringern und ihre Mobilität nachhaltiger gestalten.
Die Steuerung der Wallbox erfolgt automatisch über eine Schnittstelle, die mit dem übergeordneten Energiemanagementsystem verbunden ist. Abhängig von der Leistung der PV-Anlage und anderen Verbrauchern im Haus leitet das HEMS den überschüssigen PV-Strom in die Fahrzeugbatterie und passt die Ladeleistung des E-Autos an. Bei Bedarf, z.B. bei schlechtem Wetter oder wenn es besonders schnell gehen soll, kann Netzstrom zugekauft werden, um die gewünschte Ladeleistung zu erreichen.
Mit der MENNEKES Wallbox AMTRON® 4You 500 kann ein E-Auto per Überschussenergie komfortabel über ein HEMS geladen werden – ideal für dich, wenn du z. B. Eigenheimbesitzer oder Vermieter bist und dir ein hohes Maß an Unabhängigkeit von Energieversorgern wünschst.
AMTRON® 4You 500 entdeckenUm ihr E-Auto mit selbsterzeugtem Solarstrom zu laden, brauchen Privathaushalte nicht zwingend ein Energiemanagementsystem. Es besteht auch die Möglichkeit, alle Informationen über einen Zähler am Hausanschluss zu erfassen und von der Wallbox direkt verarbeiten zu lassen. Dabei kann man manuell zwischen verschiedenen Lademodi wählen, z. B. Solarladen, Standardladen und Laden mit maximal verfügbarer Leistung. Die Ladelösung mit Wallbox und ohne Energiemanagementsystem ist die am technisch wenigsten aufwendige und günstigste Variante fürs Solarladen.
Mit der Wallbox-Funktion „einfaches Solarladen“ des AMTRON® 4You 300 ist das Laden des eigenen E-Autos mit selbsterzeugter Sonnenenergie auch ohne HEMS möglich. Die Information, ob und wie viel Energie aktuell als Überschuss erzeugt wird, erfasst ein separater, externer Zähler am Hausanschluss und wird von der Wallbox direkt verarbeitet. So lässt sich eine einfache Regelung für das solare Laden realisieren, ohne Energiemanagementsystem und völlig unabhängig vom Hersteller der PV-Anlage. Das macht sowohl die unkomplizierte Anbindung an vorhandene als auch an künftig geplante Photovoltaikanlagen möglich. So bleibst du maximal flexibel, jetzt und in Zukunft.
Unsere Ladelösung für dich: AMTRON® 4You 300Um die Kosten für ein Energiemanagementsystems zu reduzieren, sollten Hauseigentümer sich noch vor Vertragsabschluss und Einbau des Systems nach Förderprogrammen erkundigen. Neben PV-Anlagen sind auch Energiemanagementsysteme inklusive Mess- und Steuertechnik sowie Systeme zur Energiestromoptimierung förderfähig. Mögliche Förderungen umfassen die steuerliche Abzugsfähigkeit und Zuschüsse vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Der Fördersatz für förderfähige Ausgaben beträgt hier 15% und das förderfähige Mindestinvestitionsvolumen liegt bei 2.000 Euro brutto.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Energiemanagementsystem für Hauseigentümer zahlreiche Vorteile bietet. Ob sich die Investition für den einzelnen Privathaushalt lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren wie der Größe der PV-Anlage und des Solarstromspeichers, den Anschaffungs- und Betriebskosten für das Energiemanagementsystems und der Flexibilität des Stromverbrauchs im Haushalt und somit der Höhe des Eigenverbrauchs ab. Ein Gewinn für die Umwelt und das Klima ist es aber allemal.
Der Kauf einer Wallbox bietet dir zahlreiche Vorteile. Während das Auto zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz steht, kannst du bequem kostengünstig laden und mit voller Batterie die täglichen Fahrten antreten. Erfahre hier, was du vor dem Kauf beachten solltest und wo du eine MENNEKES Wallbox kaufen kannst.
Wallbox kaufen
Erfahre alles rund um die Frage, welche Wallbox für dich geeignet ist und welche Unterschiede zwischen den beiden Varianten 11 kW und 22 kW bestehen.
Wallbox 11 oder 22 kW?
E-Auto mit Solarenergie laden? Erfahre, wie du auch als Hauseigentümer dein Elektroauto klimafreundlich und kosteneffizient zu Hause aufladen kannst. Wir erklären, was PV-Überschussladen ist, wie es funktioniert und was du dafür brauchst.
PV-Überschussladen