Blick aus dem Auto heraus auf die AMTRON 4You 500 in gelb

Die E-Auto-Förderung 2026

So sicherst du dir die Kaufprämie für dein privates Elektroauto.

Die Bundesregierung hat ein neues Förderprogramm für Elektroautos aufgelegt. Beim Kauf oder Leasing von Elektroautos und bestimmten Plug-in-Hybriden sind Zuschüsse zwischen 1.500 € und 6.000 € möglich. Die Höhe der Förderung hängt von Fahrzeugtyp, Einkommen und Familienstand ab. Zudem gibt es häufig Herstellerboni, und die Steuerbefreiung für E-Autos wurde verlängert. 

Alles zur neuen E-Auto-Prämie, den aktuellen Förderarten und Konditionen erfährst du hier. 

Welche privaten Personen sind förderberechtigt?

Zur E-Auto-Förderung berechtigt sind Privatpersonen, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen maximal 80.000 € beträgt. Leben in einem Haushalt Kinder unter 18 Jahren, erhöht sich dieser Betrag je nach Anzahl der Kinder auf bis zu 90.000 €. Bei Ehepartnern, eingetragenen Lebenspartnerschaften und eheähnlichen Gemeinschaften wird das Einkommen der Partner zusammengerechnet. 

Welche Elektroautos können gefördert werden – und wie ist die Förderung aufgebaut?

Die E-Auto-Förderung setzt sich aus 3 Bausteinen zusammen, die addiert die gesamte Förderung ergeben. 

1. Basisförderung

Wer sich ein E-Auto anschaffen und von der neuen E-Auto-Förderung profitieren möchte, fragt sich sicher, welche Elektroautos überhaupt gefördert werden. Die gute Antwort: Neben rein batteriebetriebenen Elektroautos (BEV) werden auch bestimmte Plug-in-Hybride (PHEV) und E-Autos mit Range-Extender (REEV) gefördert. 

PHEVs und REEVs dürfen höchstens 60 Gramm CO₂ pro Kilometer ausstoßen oder mindestens 80 km rein elektrische Reichweite haben, um förderfähig zu sein. Für BEVs gibt es solche Bedingungen nicht. Je nach Fahrzeugtyp fällt die Basisförderung unterschiedlich hoch aus.

2. Familienförderung

Die Familienförderung richtet sich nach der Anzahl von Kindern unter 18 Jahren in einem Haushalt. Wer keine Kinder unter 18 Jahren in seinem Haushalt hat, erhält diesen Förderbaustein nicht. 

3. Soziale Staffelung

Je nach Bruttojahreseinkommen deines Haushaltes kannst du im Rahmen der sozialen Staffelung eine weitere Aufbesserung der E-Auto-Prämie erhalten. 

Beispiele: Wie viel E-Auto-Prämie kann man maximal erhalten?

Beispiel 1

Familie Maier hat 2 kleine Kinder und erwirbt ein Elektroauto (BEV). Das Jahreseinkommen beträgt 38.000 €. 

Die Familie erhält 6.000 € Förderung und ergibt sich aus: 

  • 3.000 € Basisförderung fürs Elektroauto 

  • 1.000 € Familienförderung 

  • 2.000 € soziale Staffelung 

Familie Maier erhält im Beispiel die maximale E-Auto-Förderung in Höhe von 6.000 €, da sie in allen 3 Förderungsbestandteilen den höchsten Satz erhalten. 

Beispiel 2

Sabine lebt mit Stefan in einer eheähnlichen Gemeinschaft. Die Tochter ist 15 Jahre alt. Das gemeinsam erwirtschaftete durchschnittliche Jahreseinkommen ist 83.000 €. Angeschafft wird ein Plug-in-Hybrid. 

Die Fördersumme beträgt 2.000 €, bestehend aus: 

  • 1.500 € Basisförderung für den Plug-in-Hybrid (PHEV) 

  • 500 € Familienförderung 

Beispiel 3

Yusuf lebt allein und erzielt ein Jahreseinkommen von 55.000 €. Er schließt einen Leasingvertrag für ein Elektroauto (BEV) ab. 

Das Leasing wird mit 4.000 € gefördert: 

  • 3.000 € Basisförderung fürs Elektroauto (BEV) 

  • 1.000 € soziale Staffelung 

Ab wann ist die neue E-Auto-Förderung gültig?

Die E-Auto-Prämie lässt sich rückwirkend zum 1. Januar 2026 beantragen. Entscheidend ist der Tag der Zulassung. Die Förderung gibt es also auch, wenn der Kaufvertrag für das E-Auto bereits Ende 2025 abgeschlossen und das Fahrzeug erst in 2026 geliefert und zugelassen wurde. Autos, die vorher zugelassen wurden, erhalten keine staatliche Förderung. 

Können staatliche Förderung und Herstellerbonus kombiniert werden?

Viele Hersteller nehmen die Förderung zum Anlass, um den Kauf oder das Leasing eines Elektroautos mit einem eigenen Rabatt noch attraktiver zu machen. Viele dieser Rabatte sind modell- oder aktionsgebunden und unterliegen bestimmten Konditionen. Es empfiehlt sich daher eine genaue Prüfung. Die Kombination von staatlicher Förderung und einem Herstellerbonus machen Kauf oder Leasing eines E-Autos in 2026 besonders attraktiv. 

Diese Unterlagen benötigst du für die Beantragung

Neben einer Kopie des Kauf- oder Leasingvertrags ist der Fahrzeugschein vorzulegen. Da die Höhe der E-Auto-Prämie einkommensabhängig ist, sind auch die beiden letzten Einkommensteuerbescheide einzureichen. Diese dürfen maximal 3 Jahre alt sein. 

So beantragst du die Kaufprämie 2026

Ab Mai 2026 kannst du die E-Auto-Förderung über ein Online-Portal des Bundesministeriums beantragen. Dort werden alle erforderlichen Nachweise hochgeladen. Für eine schnellere Bearbeitung empfiehlt sich die Nutzung der Online-Funktion des Personalausweises. 

Was passiert beim Verkauf des geförderten Autos?

Das geförderte Fahrzeug muss mindestens 3 Jahre im Besitz der Käuferin bzw. des Käufers bleiben. Erfolgt der Verkauf früher, wird eine anteilige oder vollständige Rückzahlung des Förderbetrags fällig. Die genaue Regelung findet sich in der endgültigen Förderrichtlinie, die für Ende Februar 2026 erwartet wird. 

Werden E-Dienstwagen auch gefördert?

Die E-Auto-Prämie lässt sich nur von Privatpersonen wahrnehmen. Dienstwagen und Firmenfahrzeuge sind von der E-Auto-Prämie ausgeschlossen. 

Steuerbefreiung für Elektroautos

Rein batterieelektrisch betriebene Elektroautos (BEV) bleiben bis zu 10 Jahre nach Erstzulassung von der Kfz-Steuer befreit, längstens bis zum 31. Dezember 2035. Wer sein Fahrzeug also Anfang 2026 zulässt, kann nahezu die volle Laufzeit ausschöpfen. Bei einem Halterwechsel wird die verbleibende Steuerbefreiung auf die neue Halterin bzw. den neuen Halter übertragen. 

Ladeinfrastruktur-Förderung

Auch wenn der Bund keine direkten Zuschüsse für private Wallboxen mehr gewährt, gibt es weiterhin zahlreiche regionale und kommunale Förderprogramme zur Installation von Ladeinfrastruktur. Privatpersonen können 20 % der Arbeitskosten für die Installation steuerlich als haushaltsnahe Dienstleistung geltend machen. Zudem bleibt das Laden beim Arbeitgeber bis Ende 2030 steuerfrei. 

Person vor Laptop auf der Seite des Wallbox-Shops

Jetzt Wallbox sichern

Du suchst eine Lösung, um dein neues E-Auto von Anfang an bequem zu Hause aufzuladen? Dann entdecke unsere AMTRON® 4You Wallboxen. In unserem Wallbox-Shop findest du die richtige Ladestation für daheim – und für die Installation auf Wunsch auch direkt einen Fachbetrieb in deiner Nähe. 

Wallbox-Shop entdecken
Weitere Informationen rund um das Thema Wallbox
Eltern mit Tochter vor dem Haus mit einer Garage, in welcher ein E-Auto und eine Wallbox hängt

Wallbox für zu Hause

Auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten und unabhängig zu sein. Wir zeigen dir, welche Voraussetzungen der Stellplatz haben muss und was es sonst noch zu beachten gibt. 

Voraussetzungen entdecken

Wallbox-Förderung

Du möchtest dein E-Auto bequem zu Hause laden? Der Staat unterstützt dich dabei – mit Förderprogrammen für Wallboxen, Installation und Energiemanagement. Auch wenn bundesweite Zuschüsse aktuell pausieren, lohnt sich ein Blick auf regionale Angebote und steuerliche Vorteile.

Förderungen entdecken
Ein Vater zeigt seiner kleinen Tochter, wie man ein Elektroauto lädt, indem sie gemeinsam den Ladestecker einstecken.

Elektroauto laden

Welche Lademöglichkeiten gibt es, um ein Elektroauto zu laden? Von den verschiedenen Ladearten über die Auswahl des richtigen Ladekabels bis hin zu Tipps, wie du unterwegs ganz einfach laden kannst – wir geben dir einen umfassenden Überblick, damit du stets vollgeladen durchstarten kannst.

Mehr erfahren
Frau in Garage nimmt Surfbrett vom E-Auto

E-Auto zu Hause laden? Das solltest du als Mieter wissen

Du willst als Mieter dein E-Auto auch zu Hause laden? Erfahre, wie du eine Wallbox auf deinem eigenen Stellplatz installieren kannst. Rechtliche Aspekte, Kosten und Vorteile für Mieter und Vermieter – hier im Überblick.

Ratgeberartikel lesen