Ladelösungen für Kleinvermieter

Als Kleinvermieterin oder Kleinvermieter kannst du von zahlreichen Vorteilen profitieren, wenn du deinen Mietparteien eine Wallbox an ihrem Stellplatz anbietest.
Frau in der Garage hängt Kabel von der Wallbox AMTRON® 4You 100 auf

Einfaches Laden
für deine Mieterinnen und Mieter

Immer mehr Menschen, die in Mietwohnungen leben, denken darüber nach, sich ein Elektroauto anzuschaffen. Biete deinen Mietparteien die Möglichkeit, ihr E-Auto bequem und sicher zu Hause am eigenen Stellplatz zu laden. MENNEKES hat die perfekte Lösung für jede Wohnsituation! Mit unseren neuen AMTRON® 4You Wallboxen können deine Mieterinnen und Mieter die Vorteile der Elektromobilität genießen – auch in Mehrfamilienhäusern.

Wallbox Mietwohnung

Recht auf eine eigene Wallbox

Gut zu wissen: Seit Dezember 2020 haben Mieterinnen und Mieter mit einem vertraglich zugesicherten Stellplatz einen Rechtsanspruch auf eine Lademöglichkeit für ihr E-Auto. Gemäß § 554 Abs. 1 BGB müssen Vermieterinnen und Vermeiter in der Regel einem Antrag auf Installation einer Wallbox zustimmen – es sei denn, es gibt sehr gewichtige Gründe dagegen, z. B., dass deine Immobilie unter Denkmalschutz steht. Vermieterinnen und Vermieter sollten bei der Zustimmung die Interessen aller Mietparteien berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch der Meiterin oder des Mieters auf eine bestimmte technische Lösung.

Keine zusätzlichen Kosten für Vermieterinnen und Vermieter

Auch wenn du in den meisten Fällen deinen Mieterinnen und Mietern die Zustimmung zur Installation einer Wallbox an einem gemieteten Stellplatz nicht verweigern darfst, musst du nicht für die damit verbundenen Kosten aufkommen. Die Anschaffung der Ladestation sowie deren Installation muss von der Mieterin oder dem Mieter finanziert werden. Dies bedeutet auch, dass die Wallbox beim Auszug mitgenommen werden darf.

Deine Vorteile als Kleinvermieterin oder Kleinvermieter

Nachhaltigkeit + Image

Durch die Installation von Wallboxen trägst du aktiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und unterstützt die Energiewende. Dies verbessert nicht nur das Image deiner Immobilie, sondern zeigt auch dein Engagement für Nachhaltigkeit.

Wettbewerbsvorteil + Steigerung des Immobilienwerts

Bietest du deinen Mieterinnen und Mietern Ladestationen an, wird die Attraktivität und der Wert deiner Immobilie erhöht. So hebst du dich von anderen Vermieterinnen und Vermietern ab und sicherst dir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Dies kann dazu beitragen, den Leerstand zu reduzieren und die Mieteinnahmen zu erhöhen.

Attraktivität + Komfort für Mieterinnen und Mieter

E-Auto-Besitzerinnen und ‑Besitzer suchen gezielt nach Wohnungen mit Lademöglichkeiten. Mit einer Wallbox kannst du diese Zielgruppe ansprechen und langfristige Mietverhältnisse fördern. Deine Mieterinnen und Mieter können ihr E-Auto direkt vor der Haustür laden, ohne auf öffentliche Ladestationen angewiesen zu sein.

Einfache Abrechnung

Der geladene Strom kann unkompliziert über die Nebenkostenabrechnung oder eine Pauschale abgerechnet werden, was den Verwaltungsaufwand minimiert. 

Sicherheit

Mit einer modernen Ladeinfrastruktur bist du bestens für die Zukunft gerüstet und unterstützt die Energiewende aktiv. Die Wallboxen sind mit einem RFID-Zugangsschutz ausgestattet, sodass nur autorisierte Personen laden können. 

Flexibilität

MENNEKES bietet maßgeschneiderte Lösungen, die ideal zu den Gegebenheiten von Mehrfamilienhäusern oder kleineren Wohneinheiten passen. 

So geht Laden im Mietobjekt

1. Kommunikation mit den Mietparteien

Kläre technische Fragen und finde gemeinsam die passende Lösung. 

2. Auswahl der Wallbox

Deine Mieterinnen und Mieter können ihre Wallbox direkt in unserem MENNEKES Shop aussuchen und die Installation gleich mitbestellen. 

3. Installation durch Fachleute

Mit einem starken Partnernetzwerk sorgt MENNEKES dafür, dass die Wallbox sicher und schnell montiert wird. 

4. Zugangsschutz

Die AMTRON® 4You Wallboxen in der Variante 300 und 500 sind RFID-gesichert, sodass nur autorisierte Nutzerinnen und Nutzer laden können.

Die passende
Wallbox für
deine Mieterinnen und Mieter

MENNEKES bietet mit AMTRON® 4You eine Auswahl an Wallbox-Modellen, die speziell auf die Bedürfnisse von Mieterinnen und Mietern abgestimmt sind. Die Modelle AMTRON® 4You 300 und AMTRON® 4You 500 sind ideal für frei zugängliche Stellplätze und gewährleisten durch RFID-Zugangsschutz eine sichere Nutzung. Nur autorisierte Personen können die Wallbox verwenden. Zudem ermöglichen sie flexibles und umweltfreundliches Laden mit Photovoltaik, sowohl mit als auch ohne Heim-Energiemanagementsystem.

Zusätzliche Highlights AMTRON® 4You 500

  • Komfortable App-Steuerung

    Mit der AMTRON® 4Drivers App können deine Mieterinnen und Mieter den Ladevorgang bequem per Smartphone steuern und überwachen.

  • Dienstwagen abrechnen

    Fahrerinnen und Fahrer von Dienstwagen können den zu Hause geladenen Strom einfach mit ihrem Arbeitgeber abrechnen.

  • Flexibilität und Zukunftssicherheit

    Dank praktischer Funktionen wie Lastmanagement ist die Wallbox bestens für moderne Anforderungen gerüstet.

  • Coming Home-Funktion

    Die moderne Wallbox begrüßt deine Mieterinnen und Mieter mit praktischer Bodenbeleuchtung, wenn sie nach Hause kommen.

Mitarbeiter im Lager stützt sich auf einer AMEDIO Ladesäule ab

Gute Gründe für MENNEKES

MENNEKES steht für herausragende Qualität und innovative Ladesysteme. Von der Wallbox über die Beratung bis hin zur Installation – bei uns bekommst du alles aus einer Hand. Ob du eine Wallbox mit Solarladefunktion, eine smarte App-Steuerung oder zusätzliche Sicherheitsfunktionen benötigst – MENNEKES bietet maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse deiner Mieter abgestimmt sind.

Über MENNEKES
Installateur stützt sich mit dem Unterarm auf einer MENNEKES AMTRON 4You 700 ab

Individuelle
Fachberatung
durch MENNEKES Qualitätspartner

Unsere Qualitätspartner eMobility sind spezialisierte, von uns geschulte Elektrofachbetriebe, die persönliche Beratung, professionelle Installation und umfassenden Service rund um MENNEKES Wallboxen anbieten. Nutze die Möglichkeit des „Standortchecks“, lass dich umfassend beraten und die technischen Voraussetzungen in deiner Wohnanlage vor Ort prüfen – wichtig insbesondere bei älteren Mietshäusern, deren Elektroinstallation möglicherweise nicht mehr modernsten Standards entspricht.

MENNEKES Partnernetzwerk kennenlernen

Fazit

Seit Dezember 2020 haben Mieterinnen und Mieter mit einem vertraglich zugesicherten Stellplatz einen Rechtsanspruch auf eine Lademöglichkeit für ihr E-Auto. Die Nachfrage nach Lademöglichkeiten wird in den kommenden Jahren steigen, du solltest darauf vorbereitet sein und selbst in die Attraktivität deiner Mietwohnungen investieren. MENNEKES macht das Laden von E-Autos für deine Mieterinnen und Mieter bequem, effizient und zukunftssicher. Entdecke jetzt die AMTRON® 4You Familie und finde die perfekte Wallbox für dein Mietobjekt! Mehr Infos findest du auf unserer AMTRON® 4You Family-Webseite und im AMTRON® 4You Shop.

Welche AMTRON® Wallbox ist die richtige für dich?

Ob einfaches Laden, Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: