Kleines Mädchen hält vor einem E-Auto das Ladekabel in der Hand, daneben hockt der Vater

Laden mit Zugangsschutz

Du willst sicherstellen, dass niemand außer dir deine Wallbox nutzt? Dann brauchst du eine Wallbox mit Zugangsschutz – AMTRON® 4You 300 oder 500.

Was bedeutet Zugangsschutz bei einer Wallbox?

Eine Wallbox mit Zugangsschutz, beispielsweise durch eine RFID-Funktion, ermöglicht nur autorisierten Personen die Nutzung der Ladestation. Dies bedeutet, dass an der Wallbox nur Personen laden können, die eine autorisierte Ladekarte oder einen passenden RFID-Chip besitzen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn deine Wallbox an einem Ort angebracht ist, den fremde Personen aufsuchen können, wie ein Carport oder ein Außenparkplatz.

Vorteile des RFID-Zugangsschutzes

Sicherheit und Missbrauchsschutz

Unbefugte Personen können die Wallbox nicht nutzen, was vor unerwünschtem Stromverbrauch schützt.

Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit

Die Authentifizierung erfolgt schnell und unkompliziert durch Vorhalten der RFID-Karte oder des Chips an die Wallbox, ohne zusätzliche Codes oder Apps.

Kostenkontrolle

Der Stromverbrauch bleibt transparent und nachvollziehbar, insbesondere bei gemeinschaftlich genutzten Wallboxen in Mehrfamilienhäusern. Hierfür wird eine intelligente Wallbox mit Zugangsschutz benötigt.

MENNEKES AMTRON® 4You 300 und AMTRON® 4You 500 mit Zugangsschutz

Die MENNEKES Wallboxen AMTRON® 4You 300 und AMTRON® 4You 500 sind mit einem RFID-Zugangsschutz ausgestattet, der sicherstellt, dass nur autorisierte Personen die Ladestation nutzen können. Durch den Einsatz von RFID-Karten oder -Chips wird der Ladevorgang erst nach erfolgreicher Authentifizierung freigegeben. Beide Modelle bieten nicht nur Schutz vor unbefugter Nutzung, sondern auch zusätzliche Funktionen, die das Laden deines Elektrofahrzeugs effizienter und komfortabler gestalten.

Wallbox AMTRON 4You 300 hängt in der Garage neben einem E-Auto

MENNEKES AMTRON® 4You 300

Diese Wallbox ermöglicht dir einfaches Solarladen und bietet einen effektiven Zugangsschutz per RFID. Sie ist ideal für dich, wenn du flexibel bleiben möchtest, jetzt und in Zukunft. Mit AMTRON® 4You 300 kannst per Knopfdruck Solarladen aktivieren und deine Wallbox vor unberechtigten Zugriffen schützen.

AMTRON® 4You 300 entdecken

MENNEKES AMTRON® 4You 500

Dieses Modell richtet sich an PV-Anlagen-Besitzerinnen und -Besitzer sowie Dienstwagenfahrerinnen und ‑fahrer. Es ermöglicht das Exportieren von Ladestatistiken, die Nutzung von Solarladen und bietet dir einen effektiven Zugangsschutz per App. Zusätzlich verfügt die Wallbox über eine Coming Home-Funktion mit Bodenbeleuchtung, die den Komfort erhöht.

AMTRON® 4You 500 entdecken
Person vor Laptop auf der Seite des Wallbox-Shops

Wallbox kaufen und Installation direkt dazu

Auf unserer Website bekommst du mehr als nur eine hochwertige, maßgeschneiderte Wallbox. In unserem Wallbox-Shop kannst du die Installation durch einen geprüften Installateur in deiner Nähe direkt online dazu buchen! Einfacher geht’s nicht!

Wallbox-Komplettangebot entdecken

Welche AMTRON® Wallbox ist die richtige für dich?

Ob Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: