Frau steigt in ein rotes E-Auto ein, daneben hängt in der Garage die Wallbox AMTRON 4You 100 in rot

Einfaches Laden zu Hause

Dir reicht beim Laden der Fokus auf das Wesentliche – das Laden selbst? Dann haben wir mit der Wallbox AMTRON® 4You 100 die richtige Lösung für dich.

Was bedeutet „einfaches Laden“ zu Hause? 

„Einfaches Laden" mit einer Wallbox zu Hause bedeutet, dass du dich beim Laden deines Elektroautos auf das Wesentliche konzentrierst. Während manche Menschen gerne mit einer App laden oder eine Wallbox mit Zugangsschutz benötigen, reicht anderen auch eine „einfache Wallbox“.

Wann ist „einfaches Laden“ das Richtige für mich?

Soll deine Wallbox an einem Ort befestigt werden, der nicht durch andere erreichbar ist, z. B. in der Garage oder an der Rückseite deines Einfamilienhauses? Du hast keine PV-Anlage, möchtest den Ladestrom nicht abrechnen und kommst beim Laden auch ohne App gut klar? Ist dir „nur“ wichtig, dass dein Auto zuverlässig und sicher lädt?

Nur das bezahlen, was du auch wirklich brauchst

In diesem Fall reicht dir eine Wallbox mit einfachen Funktionen wie unser AMTRON® 4You 100 völlig aus. Warum also für Features einer Wallbox bezahlen, die du für dein persönliches Ladeerlebnis gar nicht brauchst?

Deine Vorteile mit der AMTRON® 4You 100 Wallbox

Schnell und sicher laden

Dank einer Ladeleistung von bis zu 22 kW kannst du dein Fahrzeug deutlich schneller laden als über eine herkömmliche Steckdose. Das spart dir Zeit und sorgt für Sicherheit. 

Intuitive Bedienung

Stecke einfach das Ladekabel ein und der Ladevorgang startet automatisch. Kein kompliziertes Setup – einfach einstecken und laden!

Übersichtlicher Status

Die LED-Statusanzeige der Wallbox zeigt dir auf einen Blick an, ob das Auto lädt.

Cleveres Kabelmanagement

Das Ladekabel kann problemlos um die Wallbox gewickelt werden, sodass es immer ordentlich verstaut und griffbereit ist.

Zwei Freundinnen in der Garage kommen gerade von einem Ausflug mit dem SUP wieder im Hintergrund Sonnenstrahlen und Wallbox AMTRON 4You 100in rot

Einfach laden – aber sicher!

Erfahre mehr darüber, mit welchen Funktionen, Farben und hohen Sicherheitsstandards AMTRON® 4You 100 dich begeistern wird.

Jetzt AMTRON® 4You 100 entdecken AMTRON® 4You 100 direkt kaufen
Wallbox AMTRON 4You 300 hängt in der Garage neben einem E-Auto

Du willst doch mehr?

Wenn du ein komfortableres Ladeerlebnis haben möchtest oder dich mit smarten Features auf die Zukunft des Ladens vorbereiten willst, sind AMTRON® 4You 300 und 500 die richtigen Lösungen für dich. 

AMTRON® 4You 300 entdecken AMTRON® 4You 500 entdecken
Installateur richtet die Wallbox AMTRON 4You 700 in schwarz am Tablet ein

Alles aus einer Hand – der MENNEKES Komplettservice

MENNEKES bietet dir nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch umfassenden Service rund um Installation, Wartung und Beratung. Ob du Fragen zur Installation oder zum technischen Support hast – bei MENNEKES erhältst du alles aus einer Hand. Tipp: Du kannst deine Wallbox online bei uns konfigurieren und die Installation direkt dazu buchen.

Wallbox-Komplettangebot entdecken