Dach mit Solaranlage

So lädst du dein Elektroauto mit Solarstrom

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ermöglicht es, selbst erzeugten Strom für das Laden deines E-Autos zu verwenden.

E-Auto mit Solarstrom laden: Strom vom eigenen Dach nutzen

Stell dir vor, du sitzt an einem sonnigen Tag in deinem Garten und hörst die Vögel zwitschern, während dein Elektroauto leise mit Strom aus deiner Photovoltaikanlage geladen wird. Kein Stress, kein Lärm, kein zusätzlicher Weg zur öffentlichen Ladesäule – nur Strom vom eigenen Dach. Klingt interessant? Das kann Teil deines Alltags sein! Hier erfährst du, wie du dein Elektroauto zu Hause direkt mit Solarstrom laden kannst.

Technische Voraussetzungen, um ein E-Auto direkt mit der PV-Anlage zu laden

Eine PV-Anlage

Diese sollte genügend Strom produzieren, um sowohl dein Elektroauto als auch deinen Haushalt zu versorgen. Eine gut dimensionierte Solaranlage für dein E-Auto ist der erste Schritt, um Strom aus der Photovoltaikanlage für den Ladevorgang bereitzustellen. 

Eine Wallbox für die PV-Anlage

Diese Wallboxen, z. B. die MENNEKES Wallboxen AMTRON® 4You 400 und AMTRON® 4You 500 mit Solarladefunktion, sind speziell ausgelegt, um den Solarstrom effizient an dein Auto weiterzugeben.

Angepasste Hausinstallation

Für eine sichere und effiziente Stromübertragung ist es wichtig, dass deine Hausinstallation entsprechend angepasst ist.

Wie groß muss eine PV-Anlage für ein E-Auto sein?

„Wie groß muss eine PV-Anlage für ein E-Auto sein?“ Diese Frage hängt von deinem individuellen Fahrverhalten und dem Energieverbrauch deines Fahrzeugs ab. Eine PV-Anlage mit einer Leistung von etwa 5 – 10 kWp (Kilowattpeak) ist in der Regel ausreichend, um den durchschnittlichen Bedarf eines E-Autos zu decken. Diese Größe ermöglicht es dir, einen Großteil deines täglichen Fahrbedarfs mit Solarstrom abzudecken. Mehr dazu findest du in unserem Ratgeber „PV-Überschussladen“.

Speichersysteme und Wechselrichter

Ein Speichersystem kann überschüssigen Solarstrom speichern und bei Bedarf zur Verfügung stellen – besonders praktisch, wenn die Sonne nicht scheint, du aber trotzdem dein E-Auto laden möchtest. Der Wechselrichter wandelt den von der PV-Anlage erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der für das Laden deines Autos benötigt wird. Ein gut durchdachtes System aus Speicher und Wechselrichter ist entscheidend für eine effiziente Nutzung des Solarstroms.

MENNEKES Wallboxen mit Solarladefunktion

MENNEKES bietet mit AMTRON® 4You 400 und 500 Wallboxen mit speziellen Solarladefunktionen an, die optimal auf die Nutzung von Solarstrom ausgelegt sind. Diese Wallboxen ermöglichen das Laden deines Elektroautos mit Strom aus einer Photovoltaikanlage. Stell dir vor, wie du jeden Morgen in dein vollgeladenes Auto steigst, das mit Strom aus deiner Solaranlage geladen wurde. So kann selbst erzeugter Strom direkt für deine Mobilität genutzt werden. 

Kosten und Wirtschaftlichkeit der Solarladestation

Die Kosten für eine Solarladestation setzen sich aus der PV-Anlage, der Wallbox und eventuell notwendigen Anpassungen der Hausinstallation zusammen. Auch wenn die Anfangsinvestition hoch erscheinen mag, kann das Laden mit Solarstrom dazu beitragen, einen Teil des selbst erzeugten Stroms direkt für das Elektroauto zu nutzen. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Energiekosten hängen von verschiedenen Faktoren ab. Eine Solaranlage für dein E-Auto ist somit eine Investition in die Nutzung von selbst erzeugtem Strom und die Ladeinfrastruktur zu Hause.

 

Sparschwein im Sonnenuntergang

Schwellenwerte: Mindestanforderungen und technische Hürden

Für den effizienten Betrieb einer Solarladestation gibt es bestimmte Mindestanforderungen. Dazu gehört eine ausreichende Dachfläche für die PV-Anlage und eine kompatible Hausinstallation. Eventuelle technische Hürden können durch professionelle Planung und Installation überwunden werden. Lass dich nicht entmutigen – eine individuelle Planung hilft dabei, die technischen Voraussetzungen frühzeitig zu berücksichtigen. Tipp: Unsere qualifizierten MENNEKES Qualitätspartner eMobility helfen dir gerne weiter und beraten dich umfassend!

Solarstrom optimal nutzen

Ein Elektroauto wird in einer Garage geladen, während draußen ein Vater mit seinem kleinen Kind spielt.

Intelligentes Solarladen
mit App-Steuerung

Mit AMTRON® 4You 400 nutzt du Solarstrom für das Laden deines Elektroautos und profitierst gleichzeitig von einer komfortablen Steuerung per App. In Verbindung mit einem Energiemanagementsystem kann die Wallbox überschüssigen Solarstrom gezielt zum Laden nutzen. Über die AMTRON® 4Drivers App behältst du Ladevorgänge, Lademodi und Einstellungen jederzeit im Blick. So unterstützt dich der AMTRON® 4You 400 dabei, dein Laden zu Hause effizient und zukunftsorientiert zu gestalten.

AMTRON® 4You 400 entdecken

Komfortables Solarladen mit Heim-Energiemanagementsystem und App

Für die Nutzung von Solarstrom in Kombination mit einem Heim-Energiemanagementsystem bietet sich AMTRON® 4You 500 an. AMTRON® 4You 500 ist die smarte MENNEKES Wallbox mit vielen Extras inklusive App-Bedienung und intelligentem Solarladen. Diese Ladelösung passt sich deinem Energieverbrauch an und maximiert die Effizienz. Weitere Details findest du in auf unserer Ratgeberseite PV-Überschussladen.

AMTRON® 4You 500 entdecken

Steuerung der Wallbox

Eine intelligente Steuerung der Wallbox maximiert die Nutzung des Solarstroms und optimiert die Ladezeiten deines E-Autos. So kannst du sicherstellen, dass du jederzeit bereit für die nächste Fahrt bist.

Wie lange braucht ein E-Auto zum Laden mit PV?

Die Ladezeit deines E-Autos hängt von der Leistung deiner PV-Anlage und der Batteriekapazität deines Fahrzeugs ab. Unter optimalen Bedingungen kann ein E-Auto in wenigen Stunden vollständig geladen werden. Stell dir vor, wie du an einem sonnigen Tag dein Auto auflädst und es am Abend voll einsatzbereit ist.

Tipps zur Optimierung der Ladezeiten

  • Lade dein Auto während der Sonnenstunden: Nutze die Tageszeit, in der deine PV-Anlage am meisten Strom produziert. 
  • Verwende einen Speicher: So kannst du überschüssigen Solarstrom speichern und auch bei bewölktem Wetter nutzen. 
  • Nutze intelligente Ladefunktionen und Energiemanagementsysteme: Diese helfen dir, den Solarstrom optimal zu verteilen und effizient zu nutzen. 

Erweiterungsmöglichkeiten für deine PV-Anlage

Photovoltaik auf der Garage für E-Autos

Warum nicht die Garage nutzen? Die Installation von Photovoltaik auf deiner Garage ist eine praktische Möglichkeit, zusätzliche Solarenergie für dein Elektroauto zu gewinnen. So nutzt du jede verfügbare Fläche optimal aus und maximierst die Energieausbeute.

Zusätzliche Solarmodule und Speicherlösungen

Durch die Erweiterung deiner PV-Anlage mit zusätzlichen Solarmodulen und Speichersystemen kannst du die Energieproduktion und ‑nutzung weiter optimieren. So erhöhst du den Solarstromanteil und machst dich unabhängiger von externen Stromquellen.

Laden mit PV-Anlage und Wallbox – deine Vorteile

Strom aus der eigenen PV-Anlage nutzen

Der Umstieg auf ein Elektroauto und die Nutzung von Solarstrom eröffnen die Möglichkeit, selbst erzeugten Strom auch für die eigene Mobilität zu nutzen. Stell dir vor, wie dein E-Auto mit Strom aus deiner Photovoltaikanlage geladen wird. So kann ein Teil des vor Ort erzeugten Stroms direkt genutzt werden. Wer Photovoltaik und Elektromobilität kombiniert, kann die Energieerzeugung und den Energieverbrauch im eigenen Zuhause stärker miteinander verknüpfen.

Steuervorteile und Förderprogramme

Wusstest du, dass es verschiedene Förderprogramme und Steuervorteile für die Installation von PV-Anlagen und Wallboxen gibt? Viele Länder und Gemeinden bieten finanzielle Unterstützung an, um den Umstieg auf erneuerbare Energien zu fördern. Informiere dich über die verfügbaren Förderprogramme in deiner Region – vielleicht gibt es auch für dich attraktive Anreize!

Technik mit Entwicklungspotenzial

Photovoltaikanlagen, Energiespeicher und Ladelösungen entwickeln sich kontinuierlich weiter. Mit einer PV-Anlage und einer Wallbox schaffst du die Grundlage, diese Technologien in deinem Zuhause zu nutzen und bei Bedarf um weitere Komponenten zu ergänzen.

Welche AMTRON® Wallbox ist die richtige für dich?

Ob einfaches oder komfortables Laden, Solarladen oder Dienstwagenabrechnung: Die AMTRON® 4You Familie bietet unterschiedliche Funktionsumfänge – perfekt für deine Anforderungen.