Eine Wallbox mit Zugangsschutz, beispielsweise durch eine RFID-Funktion, ermöglicht nur autorisierten Personen die Nutzung der Ladestation. Dies bedeutet, dass an der Wallbox nur Personen laden können, die eine autorisierte Ladekarte oder einen passenden RFID-Chip besitzen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn deine Wallbox an einem Ort angebracht ist, den fremde Personen aufsuchen können, wie ein Carport oder ein Außenparkplatz.

Unbefugte Personen können die Wallbox nicht nutzen, was vor unerwünschtem Stromverbrauch schützt.

Die Authentifizierung erfolgt schnell und unkompliziert durch Vorhalten der RFID-Karte oder des Chips an die Wallbox, ohne zusätzliche Codes oder Apps.

Der Stromverbrauch bleibt transparent und nachvollziehbar, insbesondere bei gemeinschaftlich genutzten Wallboxen in Mehrfamilienhäusern. Hierfür wird eine intelligente Wallbox mit Zugangsschutz benötigt.
Die MENNEKES Wallboxen AMTRON® 4You 300 und AMTRON® 4You 500 sind mit einem RFID-Zugangsschutz ausgestattet, der sicherstellt, dass nur autorisierte Personen die Ladestation nutzen können. Durch den Einsatz von RFID-Karten oder -Chips wird der Ladevorgang erst nach erfolgreicher Authentifizierung freigegeben. Beide Modelle bieten nicht nur Schutz vor unbefugter Nutzung, sondern auch zusätzliche Funktionen, die das Laden deines Elektrofahrzeugs effizienter und komfortabler gestalten.
Ob Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: