Gut zu wissen: Seit Dezember 2020 haben Mieterinnen und Mieter mit einem vertraglich zugesicherten Stellplatz einen Rechtsanspruch auf eine Lademöglichkeit für ihr E-Auto. Gemäß § 554 Abs. 1 BGB müssen Vermieterinnen und Vermeiter in der Regel einem Antrag auf Installation einer Wallbox zustimmen – es sei denn, es gibt sehr gewichtige Gründe dagegen, z. B., dass deine Immobilie unter Denkmalschutz steht. Vermieterinnen und Vermieter sollten bei der Zustimmung die Interessen aller Mietparteien berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch der Meiterin oder des Mieters auf eine bestimmte technische Lösung.
Auch wenn du in den meisten Fällen deinen Mieterinnen und Mietern die Zustimmung zur Installation einer Wallbox an einem gemieteten Stellplatz nicht verweigern darfst, musst du nicht für die damit verbundenen Kosten aufkommen. Die Anschaffung der Ladestation sowie deren Installation muss von der Mieterin oder dem Mieter finanziert werden. Dies bedeutet auch, dass die Wallbox beim Auszug mitgenommen werden darf.

Durch die Installation von Wallboxen trägst du aktiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und unterstützt die Energiewende. Dies verbessert nicht nur das Image deiner Immobilie, sondern zeigt auch dein Engagement für Nachhaltigkeit.

Bietest du deinen Mieterinnen und Mietern Ladestationen an, wird die Attraktivität und der Wert deiner Immobilie erhöht. So hebst du dich von anderen Vermieterinnen und Vermietern ab und sicherst dir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Dies kann dazu beitragen, den Leerstand zu reduzieren und die Mieteinnahmen zu erhöhen.

E-Auto-Besitzerinnen und ‑Besitzer suchen gezielt nach Wohnungen mit Lademöglichkeiten. Mit einer Wallbox kannst du diese Zielgruppe ansprechen und langfristige Mietverhältnisse fördern. Deine Mieterinnen und Mieter können ihr E-Auto direkt vor der Haustür laden, ohne auf öffentliche Ladestationen angewiesen zu sein.

Der geladene Strom kann unkompliziert über die Nebenkostenabrechnung oder eine Pauschale abgerechnet werden, was den Verwaltungsaufwand minimiert.

Mit einer modernen Ladeinfrastruktur bist du bestens für die Zukunft gerüstet und unterstützt die Energiewende aktiv. Die Wallboxen sind mit einem RFID-Zugangsschutz ausgestattet, sodass nur autorisierte Personen laden können.

MENNEKES bietet maßgeschneiderte Lösungen, die ideal zu den Gegebenheiten von Mehrfamilienhäusern oder kleineren Wohneinheiten passen.

Kläre technische Fragen und finde gemeinsam die passende Lösung.

Deine Mieterinnen und Mieter können ihre Wallbox direkt in unserem MENNEKES Shop aussuchen und die Installation gleich mitbestellen.

Mit einem starken Partnernetzwerk sorgt MENNEKES dafür, dass die Wallbox sicher und schnell montiert wird.

Die AMTRON® 4You Wallboxen in der Variante 300 und 500 sind RFID-gesichert, sodass nur autorisierte Nutzerinnen und Nutzer laden können.
Mit der AMTRON® 4Drivers App können deine Mieterinnen und Mieter den Ladevorgang bequem per Smartphone steuern und überwachen.
Fahrerinnen und Fahrer von Dienstwagen können den zu Hause geladenen Strom einfach mit ihrem Arbeitgeber abrechnen.
Dank praktischer Funktionen wie Lastmanagement ist die Wallbox bestens für moderne Anforderungen gerüstet.
Die moderne Wallbox begrüßt deine Mieterinnen und Mieter mit praktischer Bodenbeleuchtung, wenn sie nach Hause kommen.
Seit Dezember 2020 haben Mieterinnen und Mieter mit einem vertraglich zugesicherten Stellplatz einen Rechtsanspruch auf eine Lademöglichkeit für ihr E-Auto. Die Nachfrage nach Lademöglichkeiten wird in den kommenden Jahren steigen, du solltest darauf vorbereitet sein und selbst in die Attraktivität deiner Mietwohnungen investieren. MENNEKES macht das Laden von E-Autos für deine Mieterinnen und Mieter bequem, effizient und zukunftssicher. Entdecke jetzt die AMTRON® 4You Familie und finde die perfekte Wallbox für dein Mietobjekt! Mehr Infos findest du auf unserer AMTRON® 4You Family-Webseite und im AMTRON® 4You Shop.
Ob einfaches Laden, Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: