Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Mehr zur AMTRON® 4You FamilyDie THG Quote – du kennst sie eventuell auch unter dem Begriff Treibhausgasminderungsquote – ist eine Förderung für Besitzer von Elektroautos. Als E-Auto-Besitzer kannst du durch die Reduzierung von CO2-Emissionen Geld verdienen. Das geht, indem du deine CO2-Einsparungen zertifizieren und sie auf die THG-Quote anrechnen lässt.
Die Quote wird von spezialisierten Dienstleistern vermittelt, die Zertifikate von E-Auto-Besitzern aufkaufen und an quotenpflichtige Unternehmen verkaufen. Die Auszahlung der THG-Quote erfolgt wenige Wochen nach Beantragung durch den Zwischenhändler.
Derzeit beträgt die THG-Quote acht Prozent und wird bis 2030 auf 25 Prozent steigen. Geregelt ist das im Bundes-Immissionsschutzgesetz (§ 37a BImSchG).
MENNEKES macht es dir einfach, dir die THG-Prämie zu sichern. Durch den Verkauf deiner THG-Quote kannst du eine Prämie von mehreren Hundert Euro im Jahr bekommen und so deine private Wallbox finanzieren.
THG-Prämie direkt über MENNEKES beantragenVon der THG-Quote können in erster Linie Elektroauto-Besitzer profitieren. Die THG-Quote steht für Treibhausgas-Quote und ermöglicht es, Geld von Unternehmen zu erhalten, die ihre Treibhausgas-Emissionen senken müssen.
Mineralölunternehmen haben verschiedene Möglichkeiten, ihre THG-Quote zu erfüllen und damit Strafzahlungen von 600 Euro pro überschrittener Tonne CO2 zu vermeiden. Sie können beispielsweise mehr Biokraftstoff verkaufen, Biokraftstoff zu Diesel oder Benzin beimischen oder Verschmutzungsrechte sogenannten THG-Quoten von anderen Unternehmen kaufen.
Elektroauto-Besitzer können durch die Reduzierung von CO2-Zertifikaten Einnahmen erzielen. Die Prämie wird dabei jährlich ausgezahlt. Du hast die Möglichkeit, eine feste Preisvereinbarung oder einen variablen Preis zu wählen. Durch den Verkauf der THG-Quote werden Elektroauto-Besitzer belohnt und finanzielle Anreize für Elektromobilität gesetzt.
Will ein E-Auto-Halter seine THG-Quote verkaufen, geht dies nur über Zwischenhändler. Der Dienstleister leitet den Antrag an das Umweltbundesamt weiter und handelt die THG-Quote mit Ankäufern aus der Mineralölindustrie aus.
Das musst du bei der Beantragung beachten:
Die THG-Prämie für E-Autos bietet viele, attraktive Vorteile. Einige der Hauptvorteile für dich sind:
In seltenen Fällen kann sich die Zertifizierung und Auszahlung der THG-Quote verzögern, da die Anträge sorgfältig bearbeitet werden müssen. Die Auszahlungsbeträge können schwanken. Das wird verursacht durch marktdynamische Prozesse und die Quotenberechnung. Eine Garantie für stetig steigende Quoten gibt es nicht und eine sichere Ertragsprognose ist kaum möglich. Trotzdem bietet die THG-Quote dir attraktive Anreize für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge und trägt dazu bei, Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
Privatpersonen müssen die THG-Quote seit 2022 nicht mehr versteuern. Gab es zuvor noch einen Freibetrag, bleiben die THG-Auszahlungen für private Nutzer eines E-Autos seither unabhängig von der Höhe steuerfrei. Anders sieht es bei Gewerbetreibenden aus. Sie müssen alle Erlöse aus dem THG-Quotenhandel, einschließlich der THG-Prämie und eventueller Werbeboni, als Teil des Gewinns versteuern. Die THG-Auszahlung stellt in diesem Fall eine Betriebseinnahme dar.
Für die THG-Quote kommen nur rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge in Frage. Dies können Pkw, Lkw oder Busse mit Batterie oder Brennstoffzelle als Energieträger sein. Auch versicherungspflichtige Zweiräder mit Elektroantrieb können zur THG-Quote angemeldet werden. Für Leichtkrafträder, die nicht versicherungspflichtig sind, kann keine THG-Quote beantragt werden. Gleiches gilt für E-Bikes und E-Scooter.
Nein. Für Hybrid-Fahrzeuge, einschließlich Plug-in-Hybride, kann keine Treibhausgasminderungsquote beantragt werden. Die THG-Quote gilt ausschließlich für vollelektrische Fahrzeuge und wurde speziell für diese Kategorie entwickelt, um die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor zu reduzieren.
Zuletzt ist der Marktpreis der THG-Quote aufgrund von ungünstigen Marktentwicklungen gesunken und beträgt derzeit etwa 60 Euro vor Abzug von Gebühren. Die steigende Anzahl von Elektrofahrzeugen und damit auch der Anträge auf THG-Quoten hat das Angebot an Zertifikaten erhöht und den Preisdruck noch weiter verstärkt.
Die Entwicklung der THG-Quoten in den nächsten Jahren lässt sich nur schwer voraussagen. Während die fortschrittliche Ausgestaltung des THG-Programms für einen Anstieg der THG-Prämien spricht, können sich Einflüsse wie der nationale Energiemix oder die steigende Anzahl von Elektroautos dämpfend auf die THG-Quoten auswirken.
Der Verkauf der THG-Quote für Elektrofahrzeuge erfolgt über Zwischenhändler, die die Anträge mehrerer Elektrofahrzeughalter bündeln und als Paket weiterverkaufen. Um am Programm teilnehmen zu können, musst du dich als Halter eines E-Autos online bei einem der Anbieter registrieren. Nach der Registrierung und Antragstellung beim Umweltbundesamt erhältst du ein Zertifikat über die CO2-Einsparung und der Vermittler verkauft die Zertifikate an Mineralölunternehmen.
Der Erlös wird nach einigen Wochen an den Inhaber ausgezahlt. Je nach Anbieter und Vereinbarung kann die Auszahlung auch schneller erfolgen, bis hin zur Sofortauszahlung. Du solltest vor Vertragsabschluss die Konditionen genau prüfen und auch die Vertragslaufzeit berücksichtigen.
So findest du einen geeigneten Dienstleister für die Beantragung der THG-Quote:
Der Fahrzeugschein enthält die genauen Fahrzeugdaten und dokumentiert den Fahrzeughalter. Durch das Hochladen des Fahrzeugscheins beim THG-Quote-beantragen liefert der Antragsteller wichtige Nachweise und kann sicherstellen, dass sein zur Teilnahme am THG-Programm berechtigtes Fahrzeug zügig zertifiziert wird.
Das Umweltbundesamt prüft die eingereichten Anträge und bescheinigt die THG-Quote gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Das Umweltbundesamt spielt eine wichtige Rolle im Antrags- und Zertifizierungsprozess der THG-Quote und stellt sicher, dass die Quote korrekt zugeteilt und die Prämie ausgezahlt wird. Der Antragsteller tritt dabei nicht direkt mit dem Umweltbundesamt in Kontakt, sondern über den zwischengeschalteten Dienstleister.
Sobald eine positive Rückmeldung des Umweltbundesamtes zur THG-Quote vorliegt, steht der Auszahlung nichts mehr im Wege. Von der Rückmeldung des UBA bis zur Überweisung der THG-Prämie vergehen in der Regel wenige Wochen.
Das Fahren eines E-Autos lohnt sich in mehrfacher Hinsicht. Du trägst damit entscheidend zur Energiewende im Verkehr und somit auch zum Klimaschutz bei. Die erzielten CO2-Einsparungen werden dank der THG-Quote mit einer jährlichen Prämie belohnt und sorgen gleichzeitig für die Förderung nachhaltiger Mobilität.
Wer von seinem Recht auf die THG-Prämie keinen Gebrauch macht, verschenkt jedes Jahr einige Hundert Euro. Der Aufwand zur Beantragung ist relativ gering: Du kannst die THG-Quote bei MENNEKES in wenigen Schritten online beantragen!
E-Auto mit Solarenergie laden? Erfahre hier, wie du auch als Hauseigentümer dein Elektroauto klimafreundlich und kosteneffizient zu Hause aufladen kannst. Wir erklären, was PV-Überschussladen ist, wie es funktioniert und was Sie dafür brauchen.
PV-ÜberschussladenMit Plug and Charge wird das Aufladen deines Elektrofahrzeugs so einfach wie nie zuvor. Du brauchst keine Ladekarten oder Smartphone-Apps mehr. Verbinde einfach dein E-Auto mit der Ladestation und der Ladevorgang startet automatisch!
Plug and ChargeEntdecke die Vielfalt der Bezahloptionen für das E-Auto-Laden an öffentlichen Ladesäulen. So viel verraten wir: Das E-Auto laden ohne Ladekarte wird immer beliebter und einfacher.
E-Auto laden ohne Ladekarte