Choose your country
Gebäude von MENNEKES in Welchen-Ennest

Unser nachhaltiges Unternehmen

Ökologie, Soziales und Ökonomie im Fokus: Bei MENNEKES leben wir Nachhaltigkeit und setzen konkrete Maßnahmen für eine grünere Zukunft mit umweltfreundlicher Mobilität um.
Bachlauf im Wald

Nachhaltigkeit
fängt im Kleinen an

Nachhaltigkeit fängt bei MENNEKES schon im Kleinen an, z. B. bei freiwilligen Nachhaltigkeits-Maßnahmen im Unternehmen. Auch regionale Umweltschutzprojekte unterstützen wir tatkräftig. Gut zu wissen: Unsere neue Wallbox-Familie AMTRON® 4You ist zu 100% klimaneutral hergestellt. Für jedes Gramm CO2, das während der Herstellung der Wallboxen freigesetzt wird, investieren wir in Waldschutzprojekte in Brasilien und Peru. 

Nahaufnahme einer Hand, die ein MENNEKES-Ladekabel an ein Elektroauto anschließt

Nachhaltig – bei uns mehr als ein Wort!

Als Elektromobilitätspionier und Entwickler des „Typ 2“-Ladesteckers gestalten wir die Verkehrswende aktiv mit und reduzieren weltweit CO2. Wir arbeiten jeden Tag intensiv an noch umweltfreundlicheren Lösungen – für eine nachhaltigere Zukunft.

AMTRON 4You Verpackung

Umweltschonende Verpackungen

Robust und umweltfreundlich: Viele unserer Produktlösungen liefern wir bereits in reinen Papier- und Pappverpackungen aus, ohne Farbdruck, ohne Kunststoff-Beutel und ohne Styropor – z. B. unsere AMTRON® Wallboxen.

Windrad auf einer Wiese mit einem blauen, bewölktem Himmel

Zu 100%
mit
Ökostrom
produziert

Für unsere Produktionsprozesse benötigen wir keine fossilen Brennstoffe, sondern produzieren zu 100% mit Ökostrom. Das ist Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen stammt. An unserem Hauptstandort in Kirchhundem/Sauerland beziehen wir seit 2018 zu 100% regenerativ erzeugten Strom.

Sonnenstrahlen treffen auf Solaranlage

Solarstrom
selbst erzeugt

An unserem Standort in Kirchhundem-Welschen Ennest produzieren wir mit Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern mehrerer Gebäude selbst Solarenergie. Einen Teil des grünen Stroms verwenden wir für den Eigenbedarf, den anderen Teil speisen wir ins öffentliche Netz ein. Auch unser neues Verwaltungsgebäude wird mit einer PV-Anlage ausgestattet.

Mann, der ein Elektroauto in einer Garage auflädt; im Hintergrund ist ein modernes Haus mit Solarpanelen auf dem Dach zu sehen

AMTRON® 4You – zu 100% klimaneutral hergestellt

Unsere neue AMTRON® 4You Wallbox-Familie ist 100% klimaneutral. Jedes Gramm CO2 wird ausgeglichen durch Waldschutzprojekte in Brasilien und Peru. Zusammen mit „Fokus Zukunft“ machen wir die CO2-Bilanz transparent und öffentlich einsehbar.

Klimaneutrale Wallbox
Zwei Personen geben sich die Hand

Zertifizierte
Energie- und Umweltmanagementsysteme

MENNEKES fokussiert sich auf Energiemanagement, zertifiziert nach DIN EN ISO 50001. Neben Umweltaspekten ermöglicht dies Ressourcenschonung und kontinuierliche Optimierung. Wir verpflichten uns zu umweltbewusstem Handeln und involvieren auch unsere Lieferanten für eine nachhaltige Zukunft.

Firmenparkplatz mit AMEDIO Ladesäulen

CO₂-arm unterwegs

Wir haben unsere Firmenwagenflotte auf E-Autos und Hybrid-Fahrzeuge umgestellt. Seit 2021 werden ausschließlich Firmenfahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb angeschafft. In den letzten fünf Jahren hat sich die Anzahl der E-Autos in unserem Unternehmen mehr als verdreifacht. Im Inland fliegen? Für uns ein No-Go, wir sind umweltfreundlich per E-Auto oder Bahn unterwegs.

Blühende Wiese mit wilden Blumen im Vordergrund und dem MENNEKES-Gebäude im Hintergrund, unter einem klaren blauen Himmel

Grüne Oase
im Gewerbegebiet

Natur und Industrie vereint: Wir haben den Rahrbach revitalisiert! Durch ein dreijähriges Renaturierungsprojekt entstand ein grünes Paradies mitten auf unserem Betriebsgelände im Gewerbegebiet – eine neue Erholungs- und Freizeitfläche für alle!

Gruppe von Menschen, die neben mehreren grünen Bienenstöcken stehen; auf der linken Seite tragen einige Personen Imkeranzüge und halten Wabenrahmen

Bienen schützen,
Pflanzenvielfalt erhalten

Sie sind klein, aber wichtig für das Ökosystem und den Menschen. Seit 2022 haben drei Honigbienen-Völker auf unserem Firmengelände in Kirchhundem-Welschen Ennest ihr zu Hause. Unsere Azubis und Kollegen betreuen sie nach Feierabend – und die Bienen produzierten bereits den ersten prämierten Honig.

AMTRON® 4You Family

Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.

Mehr zur AMTRON® 4You Family
Klimaneutrale Wallbox

Mit AMTRON® 4You hat MENNEKES eine zu 100% klimaneutral hergestellte Wallbox im Portfolio – made in Germany!

Mehr erfahren
Das MENNEKES Partnernetzwerk

Qualifizierte Elektrofachkräfte für die Planung oder Installation deiner Wallbox oder Ladesäule.

Installateur finden